Original question:
[参考译文] BQ40Z50-R1:电流感应采样率和电流平均滤波器时间常数/平均持续时间
Part Number: BQ40Z50-R1
背景描述:某个割草机电池项目,4S3P。电池电流电压已经校准完毕,设备精度也准确
问题1描述:充电过流1时间典型值设置为2S,实际测试保护值大概是3.56S。
放电过流1时间典型值设置为2S,实际测试保护值大概是3.5S。
为什么会偏差1.5S呢?该怎么处理这个问题?
问题2描述:BQ40Z50-R1的电流采样时间与电压采样时间间隔是多久?
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件
您好,
每 250 秒对电流和电压进行一次采样、但固件每秒对这些值进行一次采样。
您是否有此症状的数据记录?
有进行记录。log数据时间是2S,但是实际示波器抓取的数据是3S多。建议您那边也进行测试一下。应该是普遍问题。
有后续吗,请问。我也许到一样的问题。
您好,请问有解决吗。也遇到一样的问题
?? ? 说:为什么会偏差1.5S呢?该怎么处理这个问题?
您确定他们不使用 OCD2 而不是 OCD1 吗? 您可以尝试将两个延迟设为相等并再次测试吗?