你好!
TI团队,用UCC28180设计一款输入电压是AC196~264V,输出电压是390V3.85A,开关频率是120KHz,PFC电感是330uH,用UCC28180的设计表格参数,实际测试,发现输出电压390V是稳定的,8脚的PWM波形的脉宽是不断变化的,问题1,这个现象是否正常?问题2,UCC28180的2脚(I_COMP)和5脚(V_COMP)的电压波形有很多的毛刺(和开关频率是一致的),是否正常?

对输出电容器交流电压和电流采样电阻电压波形进行检查,如下图所示

你好!
TI团队,用UCC28180设计一款输入电压是AC196~264V,输出电压是390V3.85A,开关频率是120KHz,PFC电感是330uH,用UCC28180的设计表格参数,实际测试,发现输出电压390V是稳定的,8脚的PWM波形的脉宽是不断变化的,问题1,这个现象是否正常?问题2,UCC28180的2脚(I_COMP)和5脚(V_COMP)的电压波形有很多的毛刺(和开关频率是一致的),是否正常?

对输出电容器交流电压和电流采样电阻电压波形进行检查,如下图所示


你好!,谢谢回复。今天在电解电容的两个管脚之间又增加了MLCC的电容(1uF250V串联),输出波形干净了很多(是参考点的问题,原来的参考点在MOS管 的S极附近,干净的波形的参考点在输出端口)。功率MOS管采用的是碳化硅,UCC28180直接驱动可能不适合,所以UCC28180+驱动芯片单独做了一个驱动板。原始的电压采样是1M+13k(并联820p),在测试的时候,会出现打嗝现象,改成13K并联680p+R(100Ω)C(220p)后打嗝现象消失。电流采样是10mΩ,R(220Ω)C(820p),是不是也要修改成RCRC的形式或CRC的形式?
关于问题1,当电阻负载固定并且调压器升到最大或者某个数值,占空比的变化很大。
关于问题2,驱动板PCB的底层是一个地平面,以这个地平面为参考点,测量的波形(ICOMP和VCOMP)。示波器就是普通的示波器,TBS1052。
您好,
正如我先前回答的那样、
占空比将随上述公式以线路周期为基准而变化
请使用 UCC28180 GND 作为 ICOMP 和 VCOMP 测量的开尔文基准点。