UCC28180: UCC28180输出390V电压稳定,8脚GATE输出PWM脉宽不稳定

Part Number: UCC28180


你好!

    TI团队,用UCC28180设计一款输入电压是AC196~264V,输出电压是390V3.85A,开关频率是120KHz,PFC电感是330uH,用UCC28180的设计表格参数,实际测试,发现输出电压390V是稳定的,8脚的PWM波形的脉宽是不断变化的,问题1,这个现象是否正常?问题2,UCC28180的2脚(I_COMP)和5脚(V_COMP)的电压波形有很多的毛刺(和开关频率是一致的),是否正常?

image.png

对输出电容器交流电压和电流采样电阻电压波形进行检查,如下图所示

  • 您好,收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 您好,

    问题 1:UCC28180 的占空比随线路电压的变化而变化。 D= 1 -(Vin*sin (2*pi*50*t))/Vo.

    问题 2:ICOMP 和 VCOMP 引脚的电压波形看起来很好。 干扰、您是否使用差分探头捕获了这些波形? 此外、测量 ICOMP、VCOMP 和 Rsense 电压(以 GND 为基准)时、可以通过开尔文连接到 UCC28180 GND 引脚。

    最好绘制一个 FFT 来查看该波形中的实际频率分量。

  • 你好!,谢谢回复。今天在电解电容的两个管脚之间又增加了MLCC的电容(1uF250V串联),输出波形干净了很多(是参考点的问题,原来的参考点在MOS管 的S极附近,干净的波形的参考点在输出端口)。功率MOS管采用的是碳化硅,UCC28180直接驱动可能不适合,所以UCC28180+驱动芯片单独做了一个驱动板。原始的电压采样是1M+13k(并联820p),在测试的时候,会出现打嗝现象,改成13K并联680p+R(100Ω)C(220p)后打嗝现象消失。电流采样是10mΩ,R(220Ω)C(820p),是不是也要修改成RCRC的形式或CRC的形式?

    关于问题1,当电阻负载固定并且调压器升到最大或者某个数值,占空比的变化很大。

    关于问题2,驱动板PCB的底层是一个地平面,以这个地平面为参考点,测量的波形(ICOMP和VCOMP)。示波器就是普通的示波器,TBS1052。

  • 昨天仔细查看设计表格,在设计表格中,推荐的电流采样电阻是18mΩ,实际采用的是10mΩ(当时可能考虑功耗,也采用了和10mΩ配套的环路补偿参数),不知和这个是否有关?

  • 您好,

    正如我先前回答的那样、

    占空比将随上述公式以线路周期为基准而变化

    请使用 UCC28180 GND 作为 ICOMP 和 VCOMP 测量的开尔文基准点。