LM5148: LM5148负载大功率跳变响应问题

Part Number: LM5148

最近发现LM5148在输入输出压差较小时,Vout会受大负载突变影响,输出电压产生瞬间抖动;
现象描述:电路的输入电源是19-24V电压输入,设定16.8V电压输出,开关频率是440KHz;负载是英伟达的Thor模组,启动GPU满载老化这种功率较大且电流波动较大的时刻,DCDC输出的电压会出现瞬间跌落的情况;如下图中紫色波形是输出电压16.8V:
img_v3_0211l_93ac5746-a7f1-40dc-ae7f-d581c67a25dg.png
 
为验证以上的现象,我拿另一块底板(同样的DCDC电路,但是输出电压设置为了15.2V)我进行大功率电子负载模拟Thor模组老化情况;直接将16.8V输出电压接到电子负载上,设置10A恒流负载;先是空载稳定输出,然后打开10A电子负载,发现会有瞬间抖动电压跌落;产生抖动后立马恢复,关闭10A电子负载后再打开10A电子负载模拟大功率突变情况,发现每次打开电子负载时的电压跌落会越来越小,若开关间隔的时间短会逐渐没有跌落,若开关负载间隔时间较长,则还会有电压跌落;这个现象请看下图:
image.png
原本怀疑是输出电容容值不够大,我并联了多个220uf的电解电容,并没有明显改善;
我的原理图如下:
image.png
image.png
详细的SCH和BOM和环路计算表请看附件;
请问我应该优先调整哪些参数才能抑制大功率负载突变导致电压跌落的问题?
 
感谢!