Part Number: LM5137
我们的应用是启动电池的bms 用LM5137给电池充电 请求大佬们帮忙看看
1、输入电压28V 恒流输出40A(两相单输出) 输出电压范围19-28
2、为了实现恒流模式 我的设定的输出电压是29V 输入电压28V 电子负载CV模式26V 输出进行测试
3、调试过程中遇到问题:用电子负载的CC模式可以正常输出 CV模式输出不正常,且啸叫很厉害
4、原理图SCH_Schematic2_2026-07-07.pdf
5、PCB 嘉立创打开ProDoc_AUXBDCDC_TI_V1_2026-07-07.zip
跪求大佬指点