Other Parts Discussed in Thread: UCC28810
在ti的参考设计PM4289中,现在出现,有电压输出,电流输出很小的问题,经测量,反馈回路中TL103的第5脚电压为0.3V,电流采样电阻为1R,但是第6脚电压仅为0.02V,不知道是那个地方出现的问题,请赐教。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810
在ti的参考设计PM4289中,现在出现,有电压输出,电流输出很小的问题,经测量,反馈回路中TL103的第5脚电压为0.3V,电流采样电阻为1R,但是第6脚电压仅为0.02V,不知道是那个地方出现的问题,请赐教。
TL103 第三脚出来的是2.5V电压(内部基准),经过2个10k的电阻分压到第五脚电压应该是1.25V。
可以测试断电测试一下第三、五脚的阻抗是否正常,确认一下是否有周边电路的影响(比方说电阻电容), 当然也可能是芯片坏掉了。
hi,Johnsin
实际上在TI的bom表中,TL103第5脚的电阻R48的阻值为1.5K。
按照计算5脚电压0.32V, 您测试到0.3V也算是正常的,而您的输出电压在80~120V之间,也就是说实际LED的电流只有20mA, 请确认一下那你的LED规格,最大电流超过350mA(有很多LED等规格电流只有20mA的).
LED的规格没有问题,之前是买的现成的350mA的电源,现在是我们自己做的,现在的现象是灯可以亮,非常暗,电流很小,不知道是那里的问题?
另外,我查了一下VCC,VCC到不了18.7V,为什么输入都80多了,VCC才到17.7V?
您可以将输入电压提高,例如升到220Vac, 看VCC是否正常? 以及是否影响到输出电流?
电压升高,灯光闪,灯亮度稳定时,VCC为12V多,此时R1会烧。我看到R1有烟,就赶紧调回电压,R1非常烫,不知是哪里问题。
看起来是变压器的问题,原因是R1是snubber电路,这里的电压与变压器的漏感有关系。
我的电压输入如果高的话,会烧掉,从原理来说应该输入85VAC也是可以的,这种输入,是否也是输出350mA。
另外,在输入电压升高的过程中,灯会闪,是否属于正常现象?电流输出太小,主要监控UCC28810的那个部分?
正常的测试,输入电压是85Vac~265Vac,输出电压几乎是不变的,所以二次侧输出是稳定的,不会出现LED闪的问题。
建议您从低电压测试其,看占空比变压,以及输出电压变压(电流), 看看是否是输入电压增加,会导致占空比增加,输出超过OVP, TL103第二脚出现超过2.5V 电压脉冲,而导致的OVP保护, 如果是这样的话会出现LED闪烁,
通常的漏感控制为感量的2%.
我的测试情况有以下几点:
1、输入30VAC时,输出电压78V,反馈点Eout上有波形,见图11,其中CH1为EOUT,CH2为VCC,此时灯有亮,但电流只有几个毫安。
2、输入到90VAC时,输出电压81V,反馈点Eout波形见图22,其中CH1为EOUT,CH2为VCC,输出电流基本上没有变化。
3、在输入从30VAC到90VAC的过程中,灯先亮一下,然后变暗,再慢慢变亮。
4、TL103的第3脚在输入为30VAC时,为2.5V,输入为90VAC时为2.48V.
我这种情况是那个地方的问题?
这个设计是85Vac~265Vac, 一般而言启动电压应该是在80Vac左右,30Vac太低。但是在您的设计中30Vac就可以启动,是有问题的。
在电路设计中3脚电压时固定2.5V的基准,所以您测试到2.48V,2.5V都是正常的,假设您将81V略高,测试第2脚电压是否有超出基准电压2.5V的现象?
另外运放的第1和7脚的输出情况是怎么样的? 在80Vac一下输出的情况,以及80Vac以上?
我测了一下,
1、30V灯有亮,是那个部分的问题?
2、在85VAC输入,TL103的7脚电压为11.2V,1脚电压为3.35V。
我有调整R44部分阻值变大,输出结果没有变化,是否是输出电压保护了?
是否有电压保护要看TL103第二脚电压是否有超出2.5V,超过2.5V就保护。
附件是我找美国E2E工程师拿到的变压器规格,与您原有的变压器规格差异很大,如果您有条件,请用这个变压器规格做做看。
按照您现有的变压器,从输入电压看是有问题的,30Vac输出,占空比100%都没有办法达到80Vdc输出,而且电压一升高就烧subber电阻,看起来变压器是有问题的。另外需要注意的是变压器漏感越小越好。
R44是做过压保护的,只要没有达到过压保护,对输出电压都是没有影响的。
之前的变压器资料也是在这个论坛中获取的资料,TI的参考设计是经过验证的,上面的变压器参数是否是该设计中验证过的,我可以先做几个试试看。
您之前的变压器规格我有看过,从现象以及我计算的结果看,我觉得是有问题的。我现在提供的变压器规格是来自美国E2E论坛的, 建议你做1~2个验证一下, 同时此变压器规格是SRW2425, 1mH, 与PM4289 零件表的规格是符合的。
我的变压器做回来了,经过测试,还有点问题,输出电流随输入电压在变化,是那个部分的原因,具体测试数据如下:
1、Vin=92VAC Iout=270mA Vout=93.3V
2、Vin=103.2VAC Iout=303mA Vout=94V
3、Vin=125VAC Iout=319mA Vout=94.3V
4、Vin=150VAC Iout=335mA Vout=94.7V
5、Vin=180VAC Iout=361mA Vout=95V
输出电流似乎不能稳定,不知是那个地方的问题?
首先建议您确认一下R1那一部分subber电路,原因是之前的变压器可能已经导致那一部分电路烧掉了。
关于定电流控制,是采用LM103控制的,正常是采用第六脚做电流侦测,与第五脚做比较,第七脚输出控制。所以您需要确认在输入电压升上去的过程中,哪一个脚的电压发生了变化?
R1那部分电路没有问题,经测量第6脚的电压在输入升高的情况下,在变化,也在升高。还应该检查那个部分?
也就是说第五脚的电压在0.326V左右,而第六脚电压在逐渐随着输入电压升高而升高吗?具体是多少?
正常而言,第六脚电压应该不变才对,请确认电流控制这一块电路,包括光耦部分。
对的,第5脚的电压基本不变化,第六脚电压变化如下:
1、Vin=92VAC Vpin6=284mV
2、Vin=120VAC Vpin6=338mV
3、Vin=136VAC Vout=347.8mV
4、Vin=150VAC Vout=359.5mV
5、Vin=180VAC Vout=390.8mV
另外,如果输出电压保护,电流会出现这种情况吗?
OVP电压保护点是110.7V, 请问您的负载LED总的VF值是多少?从你测试数据看,输出电压在微弱的变化,正常稳态下输出电压时不变化的,也就是LED总的Vf值加上sense电阻的电压0.326V.
我使用的LED为osram的cqdp,目前为30个串联,Vf的典型值为3.2V,电流为350mA时,Vf为3.5V,请查看LED的datasheet。
能否将TL103 第六脚的电压波形给我看看,按照你之前的测试,随着输入电压升高而升高。
在TL103 第六脚有一个RC滤波,电容layout要尽量靠近芯片TL103脚。
为什么电压输出93V多就保护?TL103的第一脚只有3.3V左右。
从波形看,您输出的电流侦测noise非常大,请确认之前的RC滤波,以及UCC28810输出部分LC滤波,包括输出电容(是否有完全参照PMP4289的电路)?
输出电流侦测的noise非常大,意味着输出电压的noise也非常大,所以应该是noise影响了OVP电路导致误动作。
关于电感L3, 按照以往的电路设计,选取上应该是3.3uH是合适的。 (按照零件表中的Coilcraft PCH-45-395 对应感量应该是3.9mH而不是1mH,所以零件表是错误的,建议换成3.3uH看一下,注意饱和电流0.7A即以上为佳)
RC部分没问题,电容在pin6的旁边,依据TI的参考设计提供的bom表,C6,C7为330uF/160V,C8为220uF/160V,R9为39K,经测量,现在输入大于85VAC后,D12始终处于导通状态,输出电压在94V左右。
C8是1uF的陶瓷电容,有滤除高频的效果。C42是220uF。(输出有1uF陶瓷电容也可以使得输出电容更低ESR)
输出是在94V左右,这个取决与您的LED Vf,但是94V电压上可能会存在比较大的noise, 是否有测试输出电压的波形?
实际上根据现在匹配的电阻值,输出电压保护点应该在120V,但现在在输入达到85VAC后,即输出电压达到93.3V,TL103的2脚和3脚电压基本一致,D12导通,2脚并非输出电压经分压后的电压值,我查了一下输出滤波电路,和TI的参考一致,输出电感也按照您的建议做了更改,但输出结果不变。
我的问题仍然没有解决,我尝试空载,发现输出电压为140V,似乎不能保护在理论计算值,改变R45,R44的值,空载时输出均无变化,是否反馈回路有问题?
之前有算过,OVP的保护点电压时110.7V, 也就是说110.7V后保护就算正常,原因是芯片从促发保护点到芯片动作保护需要一定是时间,在这段时间里输出电压还会继续上升。
您说将的空载输出是否是指输出不再带LED,完全open, 而输出将稳定在140V?
对的,是完全的open,输出与所计算的保护点差别很大,无论是变大或变小R44,R45,输出都不发生变化。
输出电流随着输入电压波动看起来确实与反馈有关系,包括OVP电路,同时输出的noise也是有问题的,按照TI提供的测试报告: www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp (第五页) 输出电流存在纹波,但是Noise看起来很小,您可以与您测试的波形比较一下。
另外TL103 的各个输入脚都是有0.1uF的陶瓷电容,都要尽量靠近芯片脚。
还有一个问题,在这个电路中,进入稳定状态后,EAOUT引脚的占空比是否达到100%,还是一直都应该有一定的占空比?
EAOUT是电压误差放大器的输出,稳态时应该是相对恒定的稳定电压,如果您测试到EAOUT的电压波动,代表反馈存在不稳定,这个可能是OVP这一块动作导致的。