This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54335 输出大于1A时就烧掉



  • 各位电源设计工程师,我转一个帖子,关于TPS54335 芯片问题,我是做电池的,DC电源转换我不熟悉。帖子应该发在这里的,我开始默认发到电池管理论坛上,但是效果不怎么好,所以转过来,希望大家能帮我查出问题。

  • 各位,谁用过TI的TPS54335  这个IC,我使用它做一个5串锂电的5V DC输出,按照规格书上设计它支持4.5V-28V输入。我输入接入8-10V电压时,先开启小电流测试,5VDC 0.1A-1A都很稳定,但是我负载2A的时候,就直接烧掉了。规格了里面不是说TPS54335支持3A电流的吗,还是我买成其他参数的IC了。求救啊

    编辑
  • 状元64561分

    亲;IC腹部焊盘焊到PCB上了吗?

    这是否解答你的问题? 
  • 举人1330分

    焊接了,直接连了很大块负极铜皮

    这是否解答你的问题? 
    编辑
    删除
  • 举人2110分

    自己画的原理图,发上来看一下

    这是否解答你的问题? 
  • 举人1330分

    截图是TPS54335模块,EN使能端 我使用的是单片机控制的,目前只是测试阶段,还没有焊接单片机。  我搭线路,用200K 跟47K电阻代替参考图里面的220K跟43.2K的电阻,先让其工作起来。

    新的样板问题来了,有一个IC除了根本过不了0.8A电流,而且测试1A电流后,空载情况下,就开始耗电有几mA

    级别的电流,真的很无语。

    这是否解答你的问题? 
    编辑
  • 进士4500分

    看描述,应该是layout的问题。你是画的PCB还是自己在洞洞板上搭的。洞洞板搭的话,绝对不可取。如果是话的PCB,建议你发出来,给大家给你看看。

    如果解决了问题,请点击下角,“这问题已被解答”。这是对回答问题者最大的鼓励。

    这是否解答你的问题? 
  • 举人1330分

    今天咨询了其他工程师:

    1,他让我测试电感跟IC之间的脚的波形,如他所说,波形太杂,导致损坏太大。好的波形应该是清晰的,方形纹波。(我测试其他降压方案的移动电源,确实是很清晰的纹波)
    2,两个电容C16,C17(输出的2个电容)的位置不对,电容的地要尽量接近IC(我直接焊接在IC脚上,波形还是不行)

    3,如大家开始怀疑的,是地线跟输出线不够粗,短,我的图的地线其实直接接到大块的负极铜箔了。 正极输出跟电感很近的,线也很粗的。 我认为问题不大。