This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用LM22676-ADJ ,负载端有电源抖动的现象

负载约27V,600mA,当负载以15KHZ的开关频率工作时候,会有[-0.5V , 0.2V]的电源抖动

  • 你的所谓负载以15kHz的频率开关时,是指0到600mA来回跳变吗?

    负载跳变时候,会有undershoot和overshoot。

  • 示波器显示的是1KHZ,进行定时工作时候捕捉到的波形图,如果是15KHZ的工作模式时候,这种波形会一个挨着一个的,重复的出现,这个情况

    上下的两个电压光标线是正常运行时候,的最大和最小摆幅,当按下暂停按钮,锁定的波形如上图

  • 会存在上冲、下冲的现象,还有一个问题就是:第一次波形截图不是我们正常的工作模式,只是为抓住波形;后面一个接一个的类似锯齿波形的是我们正常工作时候,负载输出的波形图

  • 不好意思,还是没明白你的意思。

    1KHz, 15kHz指的是什么?

    还有你的负载开关频率是指什么?

    原理图中的DA是什么信号?直流吗,有测过吗?

  • 我们做的是喷墨打印行业。1K指的意思就是,我每隔一段时间,让喷头工作且喷墨频率为1KHZ,只是工作一段时间再停止;15KHZ指的是让喷头连续工作,喷墨打印。DA的确是直流电,经过芯片,得到我们想要的驱动高压;

    我们行业的某款喷头的工作原理是这样的:

    1、高压驱动进喷头,一直存在;

    2、信号来控制喷头喷墨打印,喷墨是需要高压来驱动压电晶体工作,而整个过程表现的是压电晶体(负载)成一定频率的开关;

    3、当得到喷墨信号,压电晶体开,消耗电能,将墨水喷出去;喷完之后,压电晶体关,不消耗电能,不碰墨水;整个过程是周期循环的。

  • 那么从对电路的需求上来讲,我是不是可以这么理解。

    (1)喷墨时,压电晶体开,负载电流600mA;不喷时,压电晶体关,负载电流0mA。

    (2)频率为1kHz时,负载以1kHz的频率在600mA和0mA之间切换。

    (3)频率为15kHz时,负载以15kHz的频率在600mA和0mA之间切换。

    不知道我理解的是否正确?如果正确的话,600mA的占空比大概是多少?

    另外DA的波形有测试过吗?确定是直流信号?

  • 可以像那样理解,600mA的占空比大约67%

    DA的波形测过,由5620产生的DA输出,是直流电,稳定

  • 可否提供一个1kHz工作时的输出纹波波形,时间轴200ms/div。

    另外是否方便测接恒定负载时(0mA和600mA)的输出纹波波形及SW节点波形,时间轴1us/div。

    另外,你用的是电解电容吧,可否得知其ESR(等效串联电阻)?理论计算电感电流峰峰值大概有1.5A左右,电解电容的等效串联电阻比较大,本身会产生比较大的纹波。另外,因为负载在0~600mA来回切换,会因为负载暂态导致输出电压的undershoot和overshoot,像这种属于正常现象

  • 可以,谢谢······

  • 在R16上并联一个104或105的电容试试。也可以给这个电容串联一个几百欧姆的电阻。

  • 如果是undershoot或overshoot,那么频率应该跟他打印机的频率一致才对,所以应该不是你说的这个,而是环路对于动态负载没有及时反映造成的电路自激。

  • 看起来是需要改善一下动态响应,把R16并联一个100pF的电容,把穿越频率提高点,同时把输出电容加大改善动态响应

  • 按照建议,我做个以下操作:

    1、恒定0mA(大约),没接负载,测得波形相对稳定:

    2、恒定600mA的负载,测得波形,输出有锯齿,且DA输入(进芯片FB)也会有毛刺:

    3、接喷头(负载,工作频率1KHZ),时间为25mS/Div,测得的波形DA输入(进芯片FB)还好【-20mV,20mV】,输出有抖动,大概【-350mV,150mV】

    4、在R16上面并联100pF的电容(负载1KHZ工作频率),测得波形DA输入(进芯片FB)的抖动变大【-50mV,20mV】,但是输出波形会相对变好【-250mV,150mV】

    5、将R16并联电容104,DA输入(进芯片FB)抖动很大【-260mV,90mV】,输出波形【-400mV,150mV】

        

           大家前天给的意见,我昨天忙于别的事没有及时测试,很抱歉,谢谢大家热心帮我解决问题。

  • 顺便把电感上的电流波形和SW波形一起抓到一张图上,还有你可以试试先带一个电阻负载看看输出电压是否稳定?

  • Hi

        在并联的电阻上串联一个小电路。

        同时将输出电容加大一些。

        原因上面已经说明。