This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们做的是喷墨打印行业。1K指的意思就是,我每隔一段时间,让喷头工作且喷墨频率为1KHZ,只是工作一段时间再停止;15KHZ指的是让喷头连续工作,喷墨打印。DA的确是直流电,经过芯片,得到我们想要的驱动高压;
我们行业的某款喷头的工作原理是这样的:
1、高压驱动进喷头,一直存在;
2、信号来控制喷头喷墨打印,喷墨是需要高压来驱动压电晶体工作,而整个过程表现的是压电晶体(负载)成一定频率的开关;
3、当得到喷墨信号,压电晶体开,消耗电能,将墨水喷出去;喷完之后,压电晶体关,不消耗电能,不碰墨水;整个过程是周期循环的。
按照建议,我做个以下操作:
1、恒定0mA(大约),没接负载,测得波形相对稳定:
2、恒定600mA的负载,测得波形,输出有锯齿,且DA输入(进芯片FB)也会有毛刺:
3、接喷头(负载,工作频率1KHZ),时间为25mS/Div,测得的波形DA输入(进芯片FB)还好【-20mV,20mV】,输出有抖动,大概【-350mV,150mV】
4、在R16上面并联100pF的电容(负载1KHZ工作频率),测得波形DA输入(进芯片FB)的抖动变大【-50mV,20mV】,但是输出波形会相对变好【-250mV,150mV】
5、将R16并联电容104,DA输入(进芯片FB)抖动很大【-260mV,90mV】,输出波形【-400mV,150mV】
大家前天给的意见,我昨天忙于别的事没有及时测试,很抱歉,谢谢大家热心帮我解决问题。
顺便把电感上的电流波形和SW波形一起抓到一张图上,还有你可以试试先带一个电阻负载看看输出电压是否稳定?
Hi
在并联的电阻上串联一个小电路。
同时将输出电容加大一些。
原因上面已经说明。