This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54394,电感啸叫



附件是详细信息,请帮忙回答下,感谢啦

TPS54394.docx
    • 您好
    • 电感啸叫最可能的原因就是环路不稳定,电感的感值也是环路的一部分,所以更换电感之后,是可以解决啸叫的问题的

      您可以使用webench设计工具进行环路的仿真,以验证环路的稳定性

  • Hi

        很可能是layout造成的,功率环路layout不好导致电源noise严重,这个可能导致OCP误保护,进而拉低输出电压,在导致UVP保护,所以出现缺波形的情况。

        这一点你可以通过测试输出电压来确认?当输出波形跌落到其68%以下促发UVP.

  • 您好,我用Webench仿真了下,SW2输出1.8V,电流400mA时,系统显示电感选用的2.2uH。

  • Hi

        正常而言电感不是大问题,2.2uH和3.3uH的差别在于纹波电流前者比后者大一些,这样造成电路的稳定性更差一点(这个芯片并无外部补偿,所以变更并没有问题)

       从你的波形看即便3.3uH, 仍然存在缺波形的不正常状态,所以如果是这样的话并无改善。必须从layout上改善。