This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
参考UCC28019的参考设计和excel制作了一个1kW的PFC
第一次空载上电,先上主电路,再上IC供电12V(外接的直流电源),输出电压390V正常,断电以后,再上电就跳闸了,插头处响了一声
又做了一个实验,5W的负载,先上主电路,再上IC供电12V(外接的直流电源),输出390V正常,断电以后,再上电,IC炸了,且给IC供电的走线也炸断了
所以想请教这里应该注意哪些问题?我的哪些步骤做错了?
还有就是输入EMI的两颗安规电容0.47uF的电容要不要并联一个几百k的电路使电容的电在断电以后能快速放完,再上电会安全写,参考设计是没有并联电容的
第二次上电IC炸的原因可能有哪些?后面经过检查,整流桥、mos、二极管均完好,并没有烧坏或者短路现象
谢谢各位的解答!
强烈建议示波器在做此类高压测试时使用下列方案之一:
1、确认三线插座是否接地,若接地要去掉接地线。
2、示波器若可用电池供电请用电池供电。
3、有隔离变压器使用隔离变压器给示波器供电。
4、有隔离探头使用隔离探头。
每次先上主电然后上辅助电源都正常,断电再上电就出问题,那么请问每次你都是断开所有供电还是先上主电后上辅助电源出问题的吗?示波器使用供电如果没有隔离,一定记得将插头上的地线去掉。
1,如Jacky Wang所说,如果插座的地线接了的话,安全起见,要把示波器电源线上的地线掐掉;
2,很奇怪IC会炸掉,请检查IC的地和主电路的地是否单点连接;
3,安规电容并大电阻仅仅是为了掉电后人身安全考虑;
4,UCC28019软启动结束和enhanced dynamic response是同一个条件,即VSENSE=4.75,应尽量减小VSENSE上的波动,防止在软启动到VSENSE=4.75时发生振荡。
希望能有所帮助。
有什么进展可以放上来,大家一块讨论