This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
参考UCC28019的参考设计和excel制作了一个1kW的PFC
第一次空载上电,先上主电路,再上IC供电12V(外接的直流电源),输出电压390V正常,断电以后,再上电就跳闸了,插头处响了一声
又做了一个实验,5W的负载,先上主电路,再上IC供电12V(外接的直流电源),输出390V正常,断电以后,再上电,IC炸了,且给IC供电的走线也炸断了
所以想请教这里应该注意哪些问题?我的哪些步骤做错了?
还有就是输入EMI的两颗安规电容0.47uF的电容要不要并联一个几百k的电路使电容的电在断电以后能快速放完,再上电会安全写,参考设计是没有并联电容的
第二次上电IC炸的原因可能有哪些?后面经过检查,整流桥、mos、二极管均完好,并没有烧坏或者短路现象
谢谢各位的解答!
强烈建议示波器在做此类高压测试时使用下列方案之一:
1、确认三线插座是否接地,若接地要去掉接地线。
2、示波器若可用电池供电请用电池供电。
3、有隔离变压器使用隔离变压器给示波器供电。
4、有隔离探头使用隔离探头。
1,如Jacky Wang所说,如果插座的地线接了的话,安全起见,要把示波器电源线上的地线掐掉;
2,很奇怪IC会炸掉,请检查IC的地和主电路的地是否单点连接;
3,安规电容并大电阻仅仅是为了掉电后人身安全考虑;
4,UCC28019软启动结束和enhanced dynamic response是同一个条件,即VSENSE=4.75,应尽量减小VSENSE上的波动,防止在软启动到VSENSE=4.75时发生振荡。
希望能有所帮助。
有什么进展可以放上来,大家一块讨论