This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请TI人员协助,万分感谢!

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1, BQ76930

  最近一段时间终于将电池盒的电量学习一遍,上传后邮件回复文档有误,但是我们看不出问题所在问题,请帮忙看看是什么原因?附件是打包的文件和学习log。

LOG.zip
  •  我们分析估计是低温400ma,放电时间有异常!附件是上传文件,之前是三种温度的放电log。

    GPCPackaged.zip
  • 您好,bqstudio的log数据不要直接上传,需要修改一个格式,

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva725/slva725.pdf

    请按照上面的文章修改格式后再上传

  •  我发送的第二个附件是按照说明创建的,在log中提取出时间、电压、电流、温度。

  • 还请TI人员解答!

         重新对电池组进行学习,学习的log已经通过并得到GPCPackaged-report报告,将下面7组数据写人电池组中,电量百分比有变化,但是Max error 还是为8

    EMF    3600    
    EDVC0    98    
    EDVC1    0    
    EDVR1    104    
    EDVR0    181    
    EDVT0    7891    
    EDVTC    9   

        对于VOC75    31560    VOC50    30504    VOC25    30032     是否要写入电池组?个人理解为SOC%75    电压31560    SOC%50    30504    SOC%25    30032,但是我找不到位置! EDVV EDVR0同样找不到位置!是否对于BQ78350-R1是不用处理的?接下来需要再做哪些步骤?还是对写入参数的电池组测试?如何得到最终的电池组固件?请多多指教!

        我已经烧掉5个BQ78350-R1,7个bq76930,余下不多PCBA,好迷茫!

  •   将Requested Learning cycle count 修改为0后,再进行放电VDQ 标识没有置1。重新烧写配置过的固件到其它电池组Max Error 变为100%!哪里还需要设置?