最近一段时间终于将电池盒的电量学习一遍,上传后邮件回复文档有误,但是我们看不出问题所在问题,请帮忙看看是什么原因?附件是打包的文件和学习log。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近一段时间终于将电池盒的电量学习一遍,上传后邮件回复文档有误,但是我们看不出问题所在问题,请帮忙看看是什么原因?附件是打包的文件和学习log。
还请TI人员解答!
重新对电池组进行学习,学习的log已经通过并得到GPCPackaged-report报告,将下面7组数据写人电池组中,电量百分比有变化,但是Max error 还是为8
EMF 3600
EDVC0 98
EDVC1 0
EDVR1 104
EDVR0 181
EDVT0 7891
EDVTC 9
对于VOC75 31560 VOC50 30504 VOC25 30032 是否要写入电池组?个人理解为SOC%75 电压31560 SOC%50 30504 SOC%25 30032,但是我找不到位置! EDVV EDVR0同样找不到位置!是否对于BQ78350-R1是不用处理的?接下来需要再做哪些步骤?还是对写入参数的电池组测试?如何得到最终的电池组固件?请多多指教!
我已经烧掉5个BQ78350-R1,7个bq76930,余下不多PCBA,好迷茫!
将Requested Learning cycle count 修改为0后,再进行放电VDQ 标识没有置1。重新烧写配置过的固件到其它电池组Max Error 变为100%!哪里还需要设置?