This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教一下LM25118,工作时电感极烫,烧MOS管

Other Parts Discussed in Thread: LM25118

我用LM25118做了一个16-36V输入,20V输出,输出4A的电路。开始用Webench仿了一下作为参考。

方波上面有振铃,我在Cboot处串了一个10欧姆的电阻,在两个mos管的栅极串了39欧姆的电阻。振铃小了不少。

工作起来有滋滋的响声,电流越大响声越大。不串电阻也一样。

我用的电感是线艺的SER1390-223ML_。

带载工作起来,电感和二极管都很特别烫。我在它们上面加了散热片也没什么用,工作起来一会buck' mos管就烧掉了。

我将Cboot,两个mos管栅极的电阻都去掉,焊成0欧姆电阻。工作20余分钟后,mos管还是烧掉了。

不串联电阻同样会烧掉mos管。

测试的工作电流是2.2A。

电路原理图:

印制板图(我用的是两层板),参考了TI评估板的布局:

带载工作时,buck mos管的源极波形(Cboot,两个mos管的栅极没有串电阻的波形):

然后我在Cboot处串了一个10欧姆的电阻,在两个mos管栅极串了39欧姆的电阻。

带载工作,Cboot,两个mos管的栅极有串电阻时buck mos管的源极的波形:

带载工作,Cboot,两个mos管的栅极有串电阻时boost mos管的漏极的波形

请问下这可能时哪里的问题,造成电感极其发烫和即使不串电阻也会烧掉mos管。有没有什么补救措施。

谢谢!