This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS53515,手触摸电感对输出信号影响?

Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

现用TPS53515自制电源模块,应用在自己的数字基带板上(应用输出6V,3.3V,2.5V,1.2V自制电源模块),负载都能带的起。但出现一现象,现象描述如下:
①使用TPS53515自制电源模块,射频调制信号输出,用频谱查看会出现一对对称的杂波(如图1),但用手指触摸TPS53515自制电源模块的电感,对称杂波尖峰会降低(如图2)。

图1:

图2:

针对①,我在电源模块输出端并联一个0.5pF电容,可以改善杂波;或者,调整电源模块开关频率(主要由3.3V和6V电源模块影响,默认开关频率400KHz,分别调整至800KHz和600KHZ),也可以改善杂波,但不知道原因是什么?

在这一批次电源模块中,主要由输出6V和3.3V电源模块引起①现象,但并非每个输出6V和3.3V电源模块都是这样,将近50%的6V和3.3V模块会引发此现象。

原理图见:附件。

TPS53515_Power_MOD_V1.0.pdf
  • Hi

       射频类应用,对于噪声要求非常高,不建议直接用DC/DC,而应该选用射频类DC/DC.

       或者你需要在DC/DC后增加一级高PSRR超低noise的LDO.

       手触摸电感是会有一定的影响,这个正常,有可能和你选择的电感封装有关系。

  • ⒈射频模块,扣在数字基带板上。

    2.射频模块,通过数字基带板自制电源DCDC模块供电,3.射频模块,从基带板获取电能后,再通过自身Low Noise LDO给自己供电。

  • 数字基带板上,还挂扣了几个DA模块,DA模块直接由数字基带板上自制电源模块供电,我怀疑,DCDC是否对DA有影响,DA输出信号给射频模块。

  • 如图所示,输入12V,输出3.3V,开关频率400KHz,FCCM模式,测量SW波形,发现占空比不对~不知原因为何?

  • 将电感与PCB之间稍留有间隙焊接,占空比得到修正。不知道原因为何?

  •  电感下面可有走线,或背面还有其它器件?可否在你现在基础上,用外接线方式,再让电感远离电路板,看看PWM是否稳定?

  • 有点疑问和建议:

    1,你的频谱仪的中心频率是1.6GHz,span是240KHz,但是你的右边的那个mark的频点为何是79KHz左右。

    2,建议你参考WEBENCH软件对你的电路参数重新优化

    3 尝试在SW节点加Snubber电路看干扰评点时候减小

    4, PCB是四层板么,而且电感下的那一层不要覆铜

  • 1.Mark处79KHz是相对中心1.6G而言,及偏离1.6G中心频率,79KHz处对称出现杂波

    3.是的,我参考tps53515已经增加了Snubber电路。增加了Snubber后,锁定了开关频率。未增加Snubber电路时,SW频率随负载电流变大而增加。

    4.PCB是四层板,电感下有覆铜. 【PCB】见附件

    此外:

    a.我将电感与PCB之间带间隙焊接后,占空比得到修正。(电感若紧贴PCB,则占空比会出现异常,但输出电压正常。)

    b.通过a修正占空比,通过Snubber电路锁定开关频率后,杂波得到抑制。如下图示。

    电源未修改前

    电源修改后

    虽然相对中心频率100KHz左右附近的杂波被抑制了,但在近端,相对中心频率1KHz频率以内杂波,没有消除。

    【PCB】TPS53515_Power_MOD_V1.0.rar
  • 这个肯定是会有影响的,建议使用射频内DCDC而不是普通的DCDC,除非你在给ADC初始供电后切断TPS53515.这样开关带来的干扰才会消除