This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
示波器测量如下信号:输出电压CH1,CH2 VISNS采样信号CH2,VOSNS采样信号CH3,buck-mos驱动信号CH4:
36V的时候如下,输出电压跌落的位置确实是在VISNS,VOSNS采样点电压接近的时候,观测buck-mos驱动信号,在启机开始时,VISNS远远高于VOSNS的,所以工作在buck模式,随着VOSNS升高,展开驱动发现降频,这个时候四个管子驱动是全都有了的,但这个期间驱动就是不稳定,如果怀疑同臂导通,那是不是尝试更改死区就可以解决??(同事建议调下环路,但现在的环路我已经调过一遍了,不知道该怎么调了,没得方向)
48V的时候也有此现象
75V的时候一直工作在buck,从启机到输出稳定,VISNS始终都高于VOSNS,所以启机波形很好
如下简图:
用示波器抓取了36V输入时启机波形: Vo电压(黄色) Buck-Dido驱动(紫色) Boost-MOS驱动(绿色) Boost-Dido驱动(红色)
刚开始启机的时候,输入电压远高于VOSNS,系统工作在Buck模式,使得VOSNS从0开始慢慢增加,驱动最开始的部分,红色一直为高,即表明当前是Buck状态,到了最后阶段,紫色一直为低,也表明了最后进入的是Boost模式,但中间有电压跌落的时候,系统的工作状态不稳定,如下展开后驱动:
进一步展开:
展开后图表明系统第一次进入工作模式转换,由buck模式降频进入到buck-boost模式,但并没由稳定持续,出现了4个-驱动全关现象,但输出电压并没有在此掉电
接下来:
系统重新进入到了buck模式,输出电压Vo迅速掉电,展开这个时候的驱动,就显得紊乱了
驱动紊乱,输出电压Vo迅速掉电,并在此后第二次系统进入了稳定的Buck状态,输出电压Vo又开始均匀的往上提升,但升到一定程度后输出电压出现了震荡,前面有提到过这种现象,而此时的工作模式也在不停的切换。
这种状态切到后面自己就变稳定了,此时稳定的过渡到buck-boost模式中
并且在buck-boost模式下输出Vo上升并超过输入电压,此时开始进入boost模式,这两者切换的时候没有出现问题。
以上是我抓取的波形,看看能否给出些建议或者方向,谢谢了