Dear All,
附件是原理图设计文件,烦请帮忙查看一下,目前电池使用2节锂电池,充满电压8.4V,电量5000mA/h。
另外有以下几个问题烦请帮忙确认一下。
电池电量计芯片:
1、电量计芯片配置参数,掉电需要重新初始化配置吗?
2、VEN/LEN管脚是否可以悬空?
3、电量计采样电阻电路是否正确?
电池充电芯片:
1、原理图中,Q2/Q3/Q5/Q6/Q7是否可以独立操作,通过I2C控制
2、电池充电时,VCC_BAT_SYS电源是否来自电池?
3、电池放电时,VCC_BAT_SYS是否从VCC_BAT+获取?
4、电池充放电是,VCC_BAT_SYS是否稳定输出?
5、电池放电保护之后,重新充电,需要重新初始化配置吗?
Thanks!