使用5V的LDO其中一路接到升压芯片MAX1606产生22V的输出,发现升压产生的纹波影响到了5V的LDO输出从而在放大电路放大一百倍时产生大概1.7V 1K 左右的纹波输出叠加在调理电路输出端如图。(有可能是电磁辐射到输入端么?还是影响到了5V的LDO输出?)有什么好的解决方法?按billy从前给我讲的,是否将升压的输入直接接到电池(8.6V)效果会好些?TI有带开关的升压芯片么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
我想确认一下,之前提到运放取压到LP2985后可以将噪声由1.7V降低到265mV,按照你之前的意思是否是指LP2985 5V输出的噪声被运放OPA2340放大了100倍,还是一起意思,所以在OPA2340的输出可以测试到265mV的noise吗? 这个时候测试OPA2340的电压输入脚,噪声又是多大?
Hi
建议你测试一下,原因是LP2895输出的noise应该是uV级别的,即便放大100倍也是很小的,后续重新做板子,需要注意layout, 你可以在你现有的板子上看一下LP2985输出,以及OPA2340输入的noise情况。
另外关于运放,您可以选择OPA2350, 功能与脚位和OPA2340一样(可以在TI网站上申请样片)
Hi
LDO噪声一般都是几十微伏,或者你可以按照之前的推荐选择高PSRR的芯片TPS7A4901.
但是仍然建议你现在确认清楚LP2985输出到运放OPA2340输入之间噪声的变化。另外你板子上运放的供电时来自5V, 可以将这个电压接到LP2985 的CLC(电容需要加大)滤波器后面看看效果。
Layout就是布线,主要是LP2985 5V输出到OPA2350输入,不要有因为寄生电感或者寄生电容造成的noise, 主要是走线规则一些。(我手头没有这方面的文档)
Hi
关于之前提到的运放OPA2350,你也可以在TI网站上申请芯片测试,比较效果:
http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp (TI的样片是免费的,你可以先申请到,在旧的板子上测试好再决定使用)
Hi
对于LP2895,首先是电容的选择,推荐如你所选10uF,4.7uf也可以,需要是低ESR,并且在5豪欧以上。
Layout上要求输入输出电容尽量靠近芯片Vin脚(必须1cm以内),对于LP2895 GND需要选择比较干净的模拟GND, 在你的Layout里,电池的GND模块应比较干净,将LP2895的GND和它共一个模块地(大GND模块)。
正常输出noise应该是可以做到30uV。输入输出都有30mV左右的Noise,很可能是GND没有layout好。
Hi
通常申请样片都是可以被批准的,样片中心在上海,除非样片中心都缺货(通常不会),所以靠近上海比较快,1-3天, 比较远的话3-5天。
Hi
差不多是这样,layout很重要,另外LDO后面的CLC 滤波电路可以拿掉,建议去掉后测试一下。
Hi
CLC后面的5V并没有给到别的电路,还是说此时你将这个5V给到运放供电了,如果是这样的话,还是之前的20mV多,效果好一些。
只能从Gnd noise 改善了, 将LP2985的BYPASS电容的GND焊接到电池的GND上看看效果。
Hi
你申请的芯片应该是不涉及到宇航、航空电子,重点在于你们公司涉及到宇航、航空电子设备和国防等领域所以被拒绝。 如果你的这个项目不涉及这方面,那还是可以的,你可以发邮件到cnsampleconfirm@list.ti.com 去说明一下,注明你的order 号码。(需要签ECU协助的)
Hi
我想要重新layout才能看出问题,将LP2895的输入输出的电容的GND都接到电池GND.
还有就是LP2895的5V输出还给到运放, 如果不用这个5V供电,也试一下。
附件里是我修改后的原理图,请专家帮忙看看还有哪些可以改善之处?这种方案如果layout没什么大问题在放大倍数100倍时是否可以将输出噪声降到40mv一下?如果可以我会尽量把电路板布好,再调试一轮试试。谢谢专家
Jim,
几个建议:
1.根据datasheet的说明,输出电容建议用陶瓷电容,降低ESR(<5mR),靠近LDO的输出引脚(<1cm),布板的时候建议这个输出最好可以靠近负载端的引脚减少传输路径的耦合噪声,输出端的地即LDO的地建议和输入端的地单点相接,减少输出地平面的耦合噪声。
2.如果是低频噪声后面挂一下π型滤波器,滤波器的参数也要调试一下,同时滤波器后面考虑再挂一级RC串联电路以消除滤波器的LC谐振。
3.如果没有用地线环或者同轴电缆测噪声,建议务必先改正一下你的测试方法,提高你调试的效率。