Other Parts Discussed in Thread: TPS51218, TPS51116, TPS51216, TPS51916, TPS51716
求助IC TPS51218的 PWM 上桥mosfet驱动电压的大小,datasheet前面上写的vin是3V to 28V,但是后面参考线路给的却是8V to 20V,我用5V input 设计能否让改组线路正常工作?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Osial 说:TPS5218主要针对笔记本电源设计,所以给的参考电路是8V·20V。
5V也能工作,不过需要从新设计Power Stage,也就是LC。
请参考Datasheet 第17到第18页。
也可以按照附件的设计工具进行设计。
非常感谢您的回答与帮忙!但我还有个问题,如果我设计出来的output电压偏大与偏小,除了调节LC,还需不需要调节FB分压电阻?先调节LC还是分压电阻?谢谢!
xu huizeng 说:非常感谢您的回答与帮忙!但我还有个问题,如果我设计出来的output电压偏大与偏小,除了调节LC,还需不需要调节FB分压电阻?先调节LC还是分压电阻?谢谢!
肯定先通过计算,设置分压电阻的值,然后再根据我给的工具,计算LC。
| A. Resistor divider setting | ||||||
| parameter | Rbottom | Recommended Rtop | Rtop | Calculated Vout | ||
| value | 10.2 | 5.06 | 5.1 | 1.053 | ||
| unit | k-ohm | k-ohm | k-ohm | V | ||
我计算了一下输出电压,Vout似乎跟LC没关系?比如我已算好输出电压1.05V,然后就是LC了吧?
xu huizeng 说:
A. Resistor divider setting parameter Rbottom Recommended Rtop Rtop Calculated Vout value 10.2 5.06 5.1 1.053 unit k-ohm k-ohm k-ohm V 我计算了一下输出电压,Vout似乎跟LC没关系?比如我已算好输出电压1.05V,然后就是LC了吧?
是的,计算好输出电压之后,需要根据输入电压,输出电压,最大输出电流,计算电感,然后再根据transient的规格选择输出电容。请参考Datasheet上面的参考设计方法。
Osial 说:
A. Resistor divider setting parameter Rbottom Recommended Rtop Rtop Calculated Vout value 10.2 5.06 5.1 1.053 unit k-ohm k-ohm k-ohm V 我计算了一下输出电压,Vout似乎跟LC没关系?比如我已算好输出电压1.05V,然后就是LC了吧?
是的,计算好输出电压之后,需要根据输入电压,输出电压,最大输出电流,计算电感,然后再根据transient的规格选择输出电容。请参考Datasheet上面的参考设计方法。
[/quote]
非常感谢您的支持。
对了,Osial,请问能否帮忙同时提供TPS51116的计算表格,我需要TPS51116输出1.5V,谢谢!
xu huizeng 说:对了,Osial,请问能否帮忙同时提供TPS51116的计算表格,我需要TPS51116输出1.5V,谢谢!
1.5V是给DDR3供电的吧?TPS51116是比较老的型号,我这里没有计算工具。
推荐你看一下TPS51216,这个封装更小3x3mm. 增加300kHz的频率。
如果你需要All MLCC的方案,你可以看一下TPS51716, TPS51916,他们都是Pin to pin的DDR Solution
TPS51716, TPS51916,TPS51216这三款是不是就switch frequence不一样?能不能讲讲这个频率差异会影响那些方面,不是很了解。谢谢!
xu huizeng 说:TPS51716, TPS51916,TPS51216这三款是不是就switch frequence不一样?能不能讲讲这个频率差异会影响那些方面,不是很了解。谢谢!
请参考附件。
谢谢您的参考,但是我比较想知道的swicth frequence这个是由你们controller IC内部控制的还是外围参考线路比如mosfet开关控制的?谢谢!
xu huizeng 说:谢谢您的参考,但是我比较想知道的swicth frequence这个是由你们controller IC内部控制的还是外围参考线路比如mosfet开关控制的?谢谢!
IC内部决定,通过MODE pin到地的电阻决定,参考我给你资料的第二页。