This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS65094 测试看到 DRVH2 超出spec,是否会造成拉负载死机

Other Parts Discussed in Thread: TPS65094

你好,

我们现在在Intel Apollo lake 平台使用TPS65094 PMIC。在测试中发现DRVH2 超过spec, spec 要求rating是-0.3V~34V, 但是实际测试抓到是-2.30V。请问这个是否有问题?如何降低这个值吗?如下图

现在遇到的问题是,CPU在拉载时,在turbo 打开时偶尔会死机。CPU ICCMAX=21A, 电感选择0.22uH (温升电流和饱和电流最小值是24A) ,设置的RLIM 是根据提供的ILIM 计算的,如下图。不知这个问题和上面的那个问题有没有关系。

请帮忙提供一些建议。