你好,
我们现在在Intel Apollo lake 平台使用TPS65094 PMIC。在测试中发现DRVH2 超过spec, spec 要求rating是-0.3V~34V, 但是实际测试抓到是-2.30V。请问这个是否有问题?如何降低这个值吗?如下图
现在遇到的问题是,CPU在拉载时,在turbo 打开时偶尔会死机。CPU ICCMAX=21A, 电感选择0.22uH (温升电流和饱和电流最小值是24A) ,设置的RLIM 是根据提供的ILIM 计算的,如下图。不知这个问题和上面的那个问题有没有关系。
请帮忙提供一些建议。