由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【活动结束】玩转Webench,分享赢好礼!!

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, TINA-TI, LM5088, DRV8833, MSP430F249, LM1117, LP38869, TPS62132, LM25011, LM5116, UCC28700, LM3464, LM3429, TPS5430, DXP, LM5022, LMR61428, TPS54620, LM25119, LM2621, LM3421, LM25576, TPS40210, LM2596, TPS55340, TPS54428, LM2588, LM2696, LMZ12010

您在电源设计中使用过TI WEBENCH 设计工具吗? 如果有, 欢迎您来分享您的使用经验和案例;如果没有, 借用这个分享的机会,您也来试用一下吧, 充分感受一下它为设计带来的便利。

WEBENCH 设计环境 (Design Environment) 是一种具有 4 个简单步骤的端到端原型设计系统(如图):

1、 用户输入设计参数,WEBENCH 则提供合适的解决方案。

2、 用户选择了一款器件后,WEBENCH 设计环境将创建一个设计,并为用户提供优化能力。

3、 用户还可以使用 WEBENCH 设计环境仿真器进行设计的微调。

4、 最后利用“Build It”功能可迅速针对所选器件提供定制原型制作套件。

WEBENCH® Power Designer 的所有高级工具皆可用于针对您的设计提出问题。这样,用户就能使用 WEBENCH 的各项功能,如查看和变更 BOM、查看关键性的操作数值(例如效率和负载电流)、实施电气仿真、进行热仿真(假如可用)并运用 WEBENCH Build It 功能(倘若可用)获得原型制作套件。

我们期望WEBENCH 设计工具为越来越多的客户提供设计的便利,同时工程师之间的分享也对大家在使用WEBENCH 设计工具中提供极大帮助。我们期待您的分享!

 

活动时间:2013年4月1日 – 2013年6月5日

分享内容包括:

-          WEBENCH使用方法的具体分享(包含使用步骤)

-          使用WEBENCH设计中遇到的问题和解决方法

-          WEBENCH设计的应用案例分享 (包含设计步骤)

活动要求(不符和以下要求不具备获奖资格):

-          分享内容详实认真,文字不少于100字

-          附上图片说明

 

奖项设置(名次不限,视分享质量而定;TI FAE具有最终获奖解释权。):

分享一等奖: TI社区拉杆包

分享二等奖:TI社区户外保温壶

分享三等奖: JEEP 精工工具

阳光普照奖:

-          4G U盘(内附80页电源管理指南电子书)

 

此外, WEBENCH设计的应用案例分享者可享受2013年样片申请快速通道服务: 只需轻松填写相关信息,审核通过,即获样片。

 

 

 

因市场团队推出另外一个类似活动! 本活动于6月5日终止!(由于参与人数众多,活动获奖名单争取在六月底前公布,感谢您的理解!)

 

有兴趣参加Webench设计活动的朋友们,欢迎参与以下活动:

参加 WEBENCH 之星设计大赛,赢取 iPad Mini 大奖

 

**六月之前的二次评奖将停止,原因如下:

-  感谢电源网版主和网友的支持,由于大部分分享和电源网的分享完全相同。我们将不重复发奖。

-  大部分的分享是来自电源网版主给大家做的示例

这期间如果有网友是自己主动分享,请通过站内信的方式与我联络。我们再酌情考虑奖项事宜。谢谢大家的理解!

  • 最新设计的一个车载产品的电源方案,基于TPS54260的8-40V输入,3.8V,2A输出的车载设备电源。这个电源方案比常用的5V输出电源的一个好处就是可以直接给GSM模块供电,而不用另外5V转3.8V的LDO,节省不少的元器件,从而节省成本以及空间,而且TPS54260的封装属于小封装,比TO-265的封装小上不少。对于减小设备的体积具有一定的好处。而且此方案的效率也高,在12V输入的时候也在80%左右。因此还是比较适合车载设备使用的。

    webench_schematic_exchange_design_1703182_5_Altium.zip
  • 本方案采用的美国国家半导体的LM3404,LM3404是一款单片降压型(BUCK)高亮度LED恒流驱动IC,它适合DC6-42V的输入电压范围,比较适用于推动汽车电子系统、工业系统及一般照明系统内置的新一代大功率高亮度发光二极管组件。可耐受更高输入电压的型号是LM3404HV,输入电压范围是DC6-75V。
    本方案的输入电压为DC24-32V,输出驱动6颗CREE的XPE光源串,效率高达93%。BOM成本19.43美金,BOM覆盖面积560mm^2,BOM只有16个元器件,工作在工作频率在347KHZ的BUCK拓扑结构。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_95_Altium.zip
  • 本方案才用了TI的TPS92510,TPS92510 是一款配有集成型高侧 MOSFET 的 60V,1.5A 峰值电流模式降压转换器。 它被专门设计成用一个恒定电流驱动高亮度 LED。 紧密度容限,200mV 内部基准电压减少了电流感测电阻器中的功率耗散。 一个专用的脉宽调制输入引脚可实现对光输出的线性控制。
    本方案的输入电压为DC36-54V,输出为3颗CREE的XPE灯串,输出电流为320mA,BOM覆盖面积为563mm^2,BOM成本11.54美金,效率83 %,BOM的元器件紧有20个,工作频率350KHZ。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_96_Altium.zip
  • 使用Webench时发现还有测试板的滤波器设计. 适用下, 也是个不错的工具哦. 哈哈....

    设计要求:

    方案:

    性能比较:

    filter.zip
  • Webench没有给出使用范围.

    本来想设计个电动自行车的充电器:

    输入 200伏到240伏, 输出30伏2安培

    结果没有方案, 所以希望给出这个工具的使用范围和条件, 也算是个小小建议

  • 最近在设计一款基于430的MCU核心板,电源产品的选型一直让我不好确定。巧合的是,看到WBENCH这个工具。WBENCH真可以说是一款功能非常强大的设计工具,几分钟的时间,就给出了一个非常完美的电源方案及芯片选型。不仅有电源产品型号,还提供了原理图输出,BOM数量及配套元器件成本,并提供了各种指标,极大的缩短了设计时间,真是非常难得的一款好工具。TI真的太强了。此电路为一个2:1的宽范围输入,5V10A输出的50W电源。而且工作温度比较高,要想在此温度下可靠地工作,必须效率要做的很高,要想获得搞的效率,现在的同步整流BUCK电路应该考虑进去,然后成本及体积要综合考虑。通过使用TI的WEBENCH设计软件我很好的找到了效率,成本,体积都比较满意的IC,而且电路图及BOM表都制作出来了,大大的减小了我的设计时间,器件选型时间。为产品的提早上市做了很好的铺垫!


  • 在一般的电源中很少见到有15V的电源出现,如果再设计中有些器件会使用到15V的电源,比如一些AD器件、或者大功率器件等,如何设计一个高效稳定的15V供电电源,会使得整个系统工作更加顺畅。在本设计中,根据使用WEBNCH设计工具软件自行设计,选择参考了一个款成本比较低廉,外围电路更加简单的LM25011,此芯片为MSOP封装,电压输入范围在6~42V如此宽的输入范围,基本上适合大多数场合的应用,其高达97%的效率更加适合低功耗的场合使用。TI的这款设计软件在给客户选型时提供了很大方便,降低了器件选型时间及电路设计周期。

    webench_schematic_exchange_design_1491495_5_Altium.zip
  • 在ATX 电源中会经常见到有-12V的电源出现,还有设计中有些器件会使用到-12V的电源,比如一些AD器件等,如何设计一个高效稳定的-12V供电电源,给整个系统提高效率。在本设计中,根据使用WEBNCH设计工具软件自行设计,选择参考了一个款不算是很高但外围电路更加简单的LM25576,此芯片为MSOP封装,电压输入范围在6~42V如此宽的输入范围,最大的输出电流能到3A,支持负电压转换输出,手册中能在-40摄氏度的宽温范围,这能使自行设计的ATX电源能有更宽工作温度。其工作效率到87%,工作频率在500KHz

    webench_schematic_exchange_design_1491495_6_Altium.zip
  • 在现在的笔记本或者手持设备中,主要使用5V和3.3V来进行供电,特别实在板卡内部,采用3.3V的设备越来越多,3.3V消耗也越来越大,设计一款大功率才3.3V电源则使得整个系统在供电上更加稳定,并且3.3V可以降压长生内部芯片所使用的1.2V、1.8V等电压,是整个系统的电源维持在一个基准上。本设计采用TPS40304来进行设计,输入在7~18V,这样设计是为了能够满足锂电池进行供电,输出最大到15A左右,整个系统的最大功率为45W,这已经是很大的功率, 基本能满足所有3.3V工作的要求。本电路成本或许有点高,但外围电路确实很简单,效率在93%更适合电池供电,使整机使用时间更长。

    webench_schematic_exchange_design_1491495_7_Altium.zip
  • 用WEBENCH设计一款高效率的DSP电源。
    下面是具体设计条件和参数:
    输入:4.5伏到5.5伏 输出:3.3伏3安培

    需要使能脚,电源工作状态指示,同时选用最高效率
    得到了如下方案
    稳压器:LM20136
    BOM成本 = $2.99
    Total Pd = 0.34W
    大小 = 645.0mm2
    BOM 数量 = 13

    效率97%.

    WebenchReportsServlet_DSP power.pdf
  • 近期,了解学习了TIWEBENCH,设计了项目小组常用的电源转换4.2-3.3

    1、首先打开界面,如下:

    2、根据收集到的资料进行相应参数的设置:

    诺基亚BL-5C原装手机电池

    品牌:NOKIA(诺基亚)

    型号:BL-5C

    类型:Li-ion 锂离子电池

    容量:1020/970 mAh

    工作电压:4.2v~3.7v

      

     

     

    3、开始设计,系统生成原理图等文件:

     

    电源转换4.2-3.3.docx
  • 如何快速创建开关电源的PCB版图设计?

     如今的开关稳压器和电源越来越紧凑,性能也日益强大,而越来越高的开关频率是设计人员面临的主要问题之一,正是它使得PCB的设计越来越困难。事实上,PCB版图已经成为区分好与差的开关电源设计的分水岭。本文针对如何一次性创建优秀PCB版图提出一些建议。

      考虑一个将24V降为3.3V的3A开关稳压器。设计这样一个10W稳压器初看起来不会太困难,设计人员可能很快就可以进入实现阶段。不过,让我们看看在采用Webench等设计软件后,实际会遇到哪些问题。如果我们输入上述要求,Webench会从若干IC中选出“Simpler Switcher”系列中的LM25576(一款包括3A FET的42V输入器件)。该芯片采用带散热垫的TSSOP-20封装。

      Webench菜单中包括了对体积或效率的设计优化。设计需要大容量的电感和电容,从而需要占用较大的PCB空间。Webench提供如表1的选择。

    表1:Webench提供的选择

      值得注意的是,最高效率是84%,且此最高效率是当输入-输出间的压差很低时实现的。此例中,输入/输出比大于7。一般情况下,可以用两级电路来降低级与级之间的比率,但通过两个稳压器实现的效率不会更好。

    图1:通过两个稳压器实现的效率不会更好。

      接着,我们选PCB面积最小的最高开关频率。高开关频率最可能在版图方面产生问题。Webench可以生成带全部有源和无源器件的电路图。

      图2所示的简化电路图对了解基本情况帮助甚大。看一看电流通路:把FET在导通状态下的回路标记为红色;把FET在截至状态下的回路标记为绿色。我们可以观察到两种不同情况:有两种颜色的区域和仅一种颜色的区域。我们必须特别关注后一种情况,因此时电流在零和满量程之间交替变化。这些是具有高di/dt的区域。

    图2:简化的开关电源电路图。

      高di/dt的交变电流将在PCB导线周围产生显著的磁场,该磁场将成为该电路内其它器件甚至同一或邻近PCB上其它电路的主要干扰源。假定这不是交变电流,那么公共电流通路并不是太重要,di/dt的影响也小得多。另一方面,随着时间变化,这些区域将承载更大负载。本例中,从二极管阴极到输出以及从输出地到二极管阳极就是公共通路。当输出电容器充放电时,该电容会产生很高的di/dt。连接输出电容的所有线段必须满足两个条件:因为电流大,因此它们的宽度要宽;为了最小化di/dt的影响,它们又必须尽量短。

      PCB版图设计要点

      实际上,设计人员不应采用把导线从Vout和地引至电容的方法实现所谓的传统版图。这些导线将承载很大的交变电流,因此将输出和地直接连至电容端子是个更好的方法。这样交替变化的电流仅表现在电容上。连接电容的其它导线现在承载的几乎是恒定电流,因而与di/dt相关的任何问题得到了很好的解决。地是另一个经常被误解的难题。简单地在“第2层”放置一个地平面,并将全部地线连接到这一层不会有很好的效果。

    图3:将输出和地直接连至电容端子是个更好的方法。

      让我们看看为什么。我们的设计例子有高达3A的电流必须从地流回源(一个24V汽车电池或一个24V电源)。在二极管、COUT、CIN和负载的地连接处会有较大电流,而开关稳压器的地连接流经的电流小。同样情况也适用于电阻分压器的参考地。若上述全部地引脚都连至一个地平面,将出现地线反弹现象。虽然很小,但电路中的敏感点(如借以获得反馈电压的电阻分压器)将不会有稳定的参考地。这样,整个稳压精度将受到极大影响。实际上,隐藏在第二层地平面中的源还会产生“振铃”现象,而且非常难以定位。

      此外,大电流连接必定用到连接地平面的过孔,而过孔是另一个干扰和噪声源。把CIN地连接作为电路输入和输出侧所有大电流地导线的星型节点是个较好的解决方案。这个星型节点连接地平面和两个小电流地连接(IC和分压器)。

    图4:

      现在地平面会很洁净:没有大电流、没有地线反弹。所有大电流地是以星型连接到CIN地。所有设计人员必须要做的事是使(全部在PCB顶层的)地导线尽可能短而粗。

      需要检查的节点是那些高阻抗节点,因为它们很容易被干扰。最关键节点是IC的反馈管脚,其信号取自电阻分压器。FB管脚是放大器(如LM25576)或比较器(如采用磁滞稳压器的场合)的输入。在两种情况FB点的阻抗都相当高。因此,电阻分压器应放置在FB管脚的右侧,从电阻分压器中间连一条短导线到FB。从输出到电阻分压器的导线是低阻抗的,可用较长导线连至电阻分压器。这里要紧的是布线方法而非导线长度。而其它节点就并非如此关键了。所以不必担心开关节点、二极管、COUT、开关稳压器IC的VIN 管脚或者CIN。

     布线方法

      布线方法将给电阻分压器带来差别。该导线从COUT连至电阻分压器,它的地回到COUT。我们必须确保该回路不形成一个开放区域。开放区域会起到接收天线的作用。如果我们能保证导线下的地平面没有干扰,那么由导线和导线下的地以及第1层和第2层之间的一段距离围成的区域应该也是没有干扰的。现在明白了,为什么地不应放在第4层,因为距离显著增加了。

      另一种方法是将电阻分压器的地连接布线在第1层,并且使两条导线并行并尽可能靠近以使区域更小。这些观点适用于信号流经的全部导线:传感器连接、放大器输出、ADC或音频功放的输入。应对每个模拟信号进行处理,以减少它们拾取噪声的可能性。

    图5:

      只要有可能就尽量缩小开放的电路板区域面积的要求对低阻抗导线也同样适用;在这种情况我们有一个潜在的向PCB其它部分或其它设备发射干扰信号的源(“天线”)。需要重申的是,开放电路板区域面积越小越好。

      另外两条导线也很关键,第一条是从IC的开关输出到二极管和电感节点;第二条是从二极管到该节点。这两条导线无论是在开关导通还是二极管流过电流时都有很高的di/dt,所以这些导线应尽可能短而粗。从该节点到电感以及从电感到COUT的导线就不那么关键。在本例中,电感电流相对恒定而且变化缓慢。我们所要做的是确保它是低阻抗点以最小化压降。

      实际样例分析

      图6是一个比较好的版图设计。主要元件是一款与外部FET配合使用并采用MSOP-8封装的控制器。注意CIN附近的空间,该电容的接地点直接连至二极管阳极。你无法使“电源地”内的导线更短!FET[SW]可向上移动几毫米以缩短阴极-电感-FET之间的导线。

    图6:比较好的开关电源版图设计。

      COUT区域是看不到的。但我们可观察到电阻分压器(FB1- FB2)非常接近该IC。FB2与另一个独立的地平面连接,IC的地管脚也作同样处理。利用三个过孔把“信号”地连至地平面,而“电源”地也是利用三个过孔连接PCB的GND脚。这样,“信号”地就看不到“电源”地上发生的任何地线反弹。

      如果你能遵循上述几个简单规则,你的PCB版图设计将更为顺利。在开始版图设计前,花点时间仔细考虑PCB版图设计将会起到事半功倍的效果,能帮助你节省今后解决开关电源中出现异常行为的时间。


    如何快速创建开关电源的PCB版图设计?.doc
  • AC-DC手机充电器的设计实验

    自己做开关电源设计,然后就有想法自己做一个手机充电器。具体的方案其实自己也能做出来,但是看到了TI的webbench工具,就想试试看这个工具到底好不好用,首先看到的界面就很友好,然后这个分析速度也很快,一提交要求,立马所有的器件,原型以及BOM都显示出来,非常快速。然后看了一下UCC28700的datasheet和方案,基本上都是按照方案来显示的。当然其中还有仿真结果,大家可以参考下。 我的设计参数如下:输入AC宽电压(85V~264V),输出5V,1A,手机充电器作用,具体结果大家可以看一下zip文档,我觉得TI的这个东西非常好,至少让初学者能学到很多,然后有一定经验的人,可以自己再反复调教,当然还是以实际测试结果为准。

    WebenchReportsServlet(acdc converter with 28700).pdf
  • 3.3V1A输出电源,要求高效率,少面积

    系统上需要MCU一个3.3V1A的电源,输入是常用的12V输入,然后效率的话要求达到85%以上,而且需要不要占用太多面积。所以用TI的WEBBEHCN工具尝试了一下。同步整流方式,由于TPS62130内嵌了MOSFET,使得面积可以较小,但是价钱相对提高了,而且TP62130是3A的方案,而本系统要求差不多1A,所以余量肯定够,价钱的话,可能贵了点。TPS使用的是2.5Mhz的转换频率,然后是比较高的功率密度,由于频率较高,电感实用的值就可以变小,而且有DCS-CONTROL的拓扑结构,总的来说,具有了一般IC都有的功能,软启动,power save,power good等等功能。大家可以具体看看用WEBBENCH做出来的方案是怎么样的。

    WebenchReportsServlet(DCDC Sync buck converter with TPS62130).zip
  • 设计了一款针对Intel® Atom处理器D410的电源参考设计。设计的中间电压轨为+5V, 整体效率为70.4%, 功率耗散(损耗)为:6.3W, 整体大小为:1207平方毫米, 总BOM成本为:9.47美元, 总BOM数量为:57, 优化旋钮因素为:3 , 设计中用到了四款TI的电源控制芯片,分别为LM25116:将输入电压将为+5V; LMR10515Y:输入+4.5-+5.5V,输出+1.5V、1.5A; TPS54719: 输入输入+4.5-+5.5V,输出+1.05V、7.0A; TPS62130: 输入+4.5-+5.5V,输出+0.98V、3.0A。 bode图显示,系统具有较好的幅频和相角欲量。设计仍然有需要改进的地方,比如: 功耗较大,效率较低。

    webench_schematic_exchange_design_1876996_44_Altium.rar
  • 本设计采用国半的LM3444的LED驱动IC进行设计,光源采用CREE的XPE(10颗串联),电流350mA,输入电压AC90-130V/60HZ。BOM覆盖的面积只有2409mm^2,;BOM只有37个元件(不含光源的话,只有27个元件),效率87%;BOM的成本35.59美金,扣去CREE 10颗光源的29.8美金,驱动部分只有5.79美金的成本。本方案采用BUCK的工作模式,工作频率402KHZ。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_97_Altium.zip
  • LM2621 BOOST PROGRAM

    以前没做过BOOST的方案,也想试试TI的webbench选用BOOST方案到底合适不合适。合适与否,可以从看datasheet和选型文档中来检验。 方案是从3.3V中拉出一路来,升压到5v,0.5A输出。自己拉出来选择了LM2621这个片子,WEBBECH出来的方案和DATASHEET以及application note基本上都差不多。LM2621的PWM频率是2M,然后输入范围是在1.2V~14V,1.2V算是极限了,然后看了下datasheet中的3.3V vin,5V Vout的输出模拟示意图,效率和输出基本上都达到了要求,内置MOSFET,减少space,80uA的tipical operating current能有效降低dissspation功耗.大家可以具体看看方案出来的pdf文档,看看这样选型的分析参数结果。

    LM2621 BOOST converter from 3.3V to 5V 0.5A.rar
  • 本方案解决的问题就是110V-130V AC输入,5V输出,2A的辅助电源,采用的是TI的芯片UCC28072,这个芯片的稳定性非常不错,而且转换效率也非常高,工作频率可以高达300K,可以将这个辅助电源的体积做得很小,并且得到一个90%以上的转换效率。对于输出的整流二极管的选择,可以选用一个低压的二极管,而且损耗非常小,这个软件平台真的很好用,只有输入电压和输出电压,电流,所有的参数都会出来,非常强大!

    webench_design_1894525_5_930967034[1].zip
  • 一个输入电压36-72VDC输出48V2A的通讯电源

    使用WEBENCH设计工具设计一个输入电压36-72VDC,输出参数为48V2A,用于机房的一款DC/DC装换器,功率在96W的通讯电源。在软件设计界面录入设定的数据,然后软件会自动的帮忙罗列出TI满足此要求的软件,需要升降压功能,满足此要求就只有LM5118,LM5118是宽电压升压/降压开关电源控制器,它集成了实现高性能高性价比的降压/升压稳压器所需的所有功能,从而是外接元件数最少。LM5118的工作电压从3.5V到75V,可编程开关频率可高达到500kHz,具有可编程软起动时间,超低的关断电流和热保护等功能,具有广泛的用途,效率高达96%。点开始设计,程序会依次罗列出设计出的BOM,线路图,基本测定的参数等等给设计带来很大的帮助,不用动笔计算不用画原理图,都是自动生成的,一个不错的软件。

      

    总体设计名称LM5118MH/NOPB 36.0V-72.0V to 48.0V @ 2.0A

     

    自动生成电路原理图

     

    优化工具

     

    材料清单详细列出了所需的材料。

      

    点EXPORT输出文件,下载保存,搞定,用WEBENCH设计工具设计真是省时省事省心。

     

    2webench_schematic_exchange_design_3715830_1_Altium.zip
  • 1000lm高亮度LED驱动电路

    本设计输入电压 VIN=5V,VMAX=7.5v 输出电压为15.676v,电流为:0.834a 用的LM3429芯片,做出来的效率为88%,成本为2.73美金。从输入电压与电源转换效率的图表看的出,输入电压越高,效率就越大,所以我们都选择6V4.5A的铅酸电池来做输入电源,足以能够适应这个输入电压范围。硬件方面:从原理图上看, LM3429+一个电感+两个外扩mos+加电阻电容+LED元器件还是不多的,覆盖面积达到了727平方毫米。

    名称:LM3429MH/NOPB 5.0V-7.5V to 15.676V

    3webench_schematic_exchange_design_3715830_2_Altium.zip
  • 输入电压2.5V-4.5V输入5V输出的5WBOOST电路

    针对现在好多小型电子设备在用电池供电,一般为2节到3节干电池,输入电压也就在2.5V-4.5V之间。而输出电压需要5V左右时,往往需要做个升压电路。通过TI的WEBENCH设计软件我找到了TPS63002,TPS63002(ACTIVE) 采用3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 5V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器,此IC内部集成MOS,效率高,可以减小散热片的体积,从而减小整体的体积,适合小型电子设备对体积要求,TI的WEBENCH设计软件提供了详细的原理图及BOM表!

    名称:TPS63002DRCR 2.5V-4.5V to 5.0V @ 1.0A

    4webench_schematic_exchange_design_3715830_3_Altium.zip
  • 输入电压为AC85V 到 265VACLED驱动电路

    利用TI的WEBENCH设计软件设计LM3464 LED驱动输入电压为AC85V 到 265VAC输出电压VOUT:15.407v 输出电压为:Iout=0.695A效率比较高能达到94% 成本不贵,大概在4.31美金左右,性价比比较高。

    名称:LM3464MH/NOPB 180.0V-250.0V

    5webench_project_3715830_2_574244448.pdf
  • 输入7.2-8.5VDC 稳压5v的嵌入式系统稳压电源

    为嵌入式系统做的稳压电源,采用镍镉电池输入7.2-8.5VDC 稳压5v为MCU和传感器电路供电。通过TI的WEBENCH软件使我很快的选择合适的ICLM2734并做出初步的理论分享、计算和仿真,节省了时间,缩短了研发周期。同时软件还提供PCB设计建议及电源散热的热分析。

    名称:LM2734YMK/NOPB 7.2V-8.5V to 5.0V @ 1.0A

    6webench_schematic_exchange_design_3715830_7_Altium.zip
  •          在便携式手持设备中,通常采用电压输出范围在:3.0V-3.7V锂离子电池或其它充电电池供电,设备中MCU部分器件大都采用标准3.3V,对于5V器件,必须实现一个3.3V到5V的电压转换器才行。用TI的WEBBENCH工具设计的这款3.3V到5V电源转换器,采用TI TPS55340芯片,加上其他12个外围元件,BOM成本达到2.35美元,成本比常用的芯片方案有点偏高,因为TPS55340性能优异,价格高所致。在WEBBENCH平台初始界面中,输入输入端电压范围:2.95V-3.75V,输出端电压:5V,输出端电流,0.5A,仅用了1分钟不到,系统就推荐了19种芯片用于设计。根据对TI产品的了解,选择了TPS55340这个芯片。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_21_Altium.zip
  • 稳压5v 3.3v双路输出开关电源

    采用镍镉电池输入7.2-8.5VDC 稳压5v2A,3.3v2A双路输出开关电源。通过TI的WEBENCH软件使我很快的选择合适的IC LM25119 LM25119 是一款双同步降压控制器,适用于高电压或各种输入电源的降压型稳压器应用。其控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制具有固有的输入电压前馈、逐周期电流限制和简化环路补偿的功能。使用仿真控制斜坡可降低脉宽调制电路对噪声的敏感度,有助于实现高输入电压应用所必需的极小占空比的可靠控制。整个设计效率高达95% 成本不贵,大概在5.03美金左右,性价比比较高。

    7webench_schematic_exchange_design_3715830_8_Altium.zip
  • 单节蓄电池12V(10-14V)降压5V电路设计

    单节蓄电池12V(10-14V)降压5V电路设计,主要是作为控制板供电使用。这次电路设计方案中,主要使用的是LM2734Y,这款芯片是超薄 SOT23 1A 负载降压 DC-DC 稳压器。PWM降压DC / DC变换器在3.0 v至20 v的输入电压范围, 0.8 v至18 v输出电压范围提供当地的直流/直流转换与快速瞬态。这款芯片在使用过程中,温升各方面都很好,TI提供的规格书中涉及到各方面的设计要求和参数计算,因此,这次很快地完成了这个项目。

    8webench_schematic_exchange_design_3715830_9_Altium.zip
  • 使用Webench设计个辅助电源,4颗铅酸电池供电,电压范围取36伏到56伏。负载电压12伏,负载电流1。5安。电路采用非隔离架构。

    用了约5分钟,在效率和成本之间取个平衡。

    于是得到如下结果:

    Device = TPS54360DDAR
    Topology = Buck
    创建 = 5/13/13 9:39:48 PM
    BOM成本 = $3.52
    Total Pd = 1.31W
    大小 = 762.0mm2
    BOM 数量 = 12

    webench_design_3728439_23_237945643.pdf
  • 大学毕业之后的真正完整地接触到的第一个项目。主要是做铅酸蓄电池(12V)升压到24V进行系统供电的电路设计。当时毫无头绪,在校期间,很少接触开关电源类的电路。有一次,一位工程师告诉了我,TI的这个设计工具,当时马上使用体验,感觉真的很不错,包括芯片选型,仿真,BOM单等都有详细的说明。 在这个项目的设计过程中,这次使用的方案是LM3478。在设计过程中主要有一个问题,就是芯片与MOS管的发热问题,在项目进行期间,多次调整,包括回路的调整,MOS管、电感的重新选型。在多次调整之后,终于完成了该项目,不过后续还需要再进行优化。 在该次项目中,要感谢TI公司的帮助,让我申请免费样品,使我得以完成项目。

    电池(12V)升压(24V)电路设计.zip
  • 24V降压5V电路设计,主要是作为控制板供电使用。 这次电路设计方案中,主要使用的是LM22670,这款芯片有ADJ和稳定5V两款,在前期使用的是ADJ的芯片,主要是想在另外一个降压电路上使用相同的芯片,但是这款存在一个问题,即匹配电阻比较难,同时输出电压不能做到准确的5V输出,因为项目要求5V要精准。后来改用稳定5V输出的LM22670,保证了电路输出的准确,同时减少了两个匹配电阻,使电路整洁。 这款芯片在使用过程中,温升各方面都很好,TI提供的规格书中涉及到各方面的设计要求和参数计算,因此,这次很快地完成了这个项目。

    24V降压5V电路设计.zip
  • 在一个广告屏项目中涉及到的一个电路设计,主要是屏幕的背光电路设计。在此次设计过程中,比较了许多公司的芯片,如ST的STLD41、SANYO的LV5207LP等等,最终确定使用TI的TPS61181。 该款芯片支持8串6并,比较适合我司项目的要求,同时,其所能提供的电流、电压也满足。外围电路设计也比较简单,满足我司项目的精简要求。在测试过程中,发现芯片过热的现象,找到原因是,手工焊接的时候,没有将底部的热风焊盘上锡,做散热处理。后来改正后就没有问题了。需要注意的还有就是电感,二极管的参数选择,这对设计比较重要。 在保证产品符合要求的情况下,考虑成本的因素,改用了TPS62142,由于有了TPS61181的设计经验,在使用TPS62142设计的过程中,比较顺利地完成电路设计。

    屏幕背光电路设计.zip
  • 该电路设计的想法是,24V输入,输出两路12V,电流分别为1A和3A。两路输出分别独立,平时分别进行供电。两路供电通过一个二极管连接。当1A电路出现故障时,3A电路通过二极管给1A电路进行供电,维持整个系统正常工作。该电路设计还包括PFC,同步整流,LLC谐振等。

    24V输入12V输出双电源供电电路设计.zip
  • WBENCH的确很强大,在短时间内就根据我的需求,提供给我相关的方案。这个方案主要是18V到24V的输入电压,输出分别为5V(2A)和12V(1A)。LM25119 是一款双同步降压控制器,适用于高电压或各种输入电源的降压型稳压器应用。其控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制具有固有的输入。电压前馈、逐周期电流限制和简化环路补偿的功能。该项目方案成本比较低,同时有效地减少板子的尺寸,可以使产品尽量小,薄,该方案的效率也比较高,达到95%。

    18V-24V输入,5V,12V两路输出BUCK电路设计.zip
  • 本设计采用国半的LM3444的LED驱动IC进行设计,光源采用CREE的XPE(6颗串联),电流350mA,输入电压AC90-130V/60HZ。BOM覆盖的面积只有2318mm^2,;BOM只有36个元件(不含光源的话,只有30个元件),效率84%;BOM的成本23.48美金,扣去CREE 6颗光源的17.88美金,驱动部分只有5.6美金的成本。本方案采用BUCK的工作模式,工作频率255KHZ。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_99_Altium.zip
  • 在做项目时,遇到一个电路,要求5V到8V转3.3V,电流为2A,而且在面积和散热方面要求比较严格。上TI的WBENCH,找到了这款芯片。主要是效率高,而且PCB板面积要求不大。比较适合紧密型布板,这些满足了项目开发的要求,但是散热问题还是得解决。因为板子对温度要求也很严格,要求在常温下不能超过60度,之前使用过其他芯片,但因为温升问题一直没有解决,进行了方案修改。现在板子面积减小,温升问题应该会有更大影响。这款芯片还没有接触过,还得看看规格书,接下来准备打板测试,还得调电路,~~~

    MCU3.3V供电电路设计.zip
  • 为了减低发热和能耗,低电压CPU越来越普及,供电电压从 3.3V到一点多伏,因此电源系统不当要提供传统的5v电压,而且能够提供不同等级的电压,例如3.3v电压。本设计采用WEBENCH完成5V到3.3V转化。

    开启WEBENCH Designer ,在控制台上的 Power 标签,然后输入要求的输入电压范围、输出电压、负载电流和环境温度。接着,点击绿色的 "Start Design" 按钮便可开始使用 WEBENCH 去设计电源供应系统。此外,也可点击 "Power Architect" 按钮设计多负载的电源供应系统,如图

     

     

    接下来会出现如图所示的页面,上面列出了备选的电路,以及不同电路的能耗,体积,价格稳定性等,还列出了价格。选择合适的电路。

    接下来列出了所选电路详细分析,电路图等。选择export输出所需的电路设计。

    选择Altium designer ,电机export 让后解压生成的压缩包,使用DXP打开,如图所示:

  • 使用Webench设计个汽车驾驶使用的GPS导航仪电源,使用点烟器作为电源输入,输出考虑为5负2。1安培。

    假定夏天车内未使用空调,环境温度到达50度。

    顺利地得到设计结果,选择方案:

    Device = TPS62133RGTR
    Topology = Buck
    创建 = 5/15/13 3:31:55 AM
    BOM成本 = $1.67
    Total Pd = 1.02W
    大小 = 152.0mm2
    BOM 数量 = 6

    有时间考虑作个样品实际来使用,同时还可以在车内作为使用iPAD的充电电源。

    webench_design_3728439_24_766887743.pdf
  • 试用Webench设计一个电源系统。输入是标准的电信电源48伏系统。输出有12伏1。5安,5伏0。3安,3。3伏2安和-12伏0。2安。

    方案很多种,例如直接从48伏变换到其他负载,或者是从48伏变换到12伏,在从12伏变换到其他等等,用Webench设计半个小时,从多种方案中选择了一个自己认为还不错的如下:

    webench_project_3728439_4_677182572.pdf
  • 针对STC 单片机的高效率5V开关电源设计

            目前,除众多3.3V单片机的应用之外,5V供电的8位单片机在小型控制设备中仍有一定的优势,如STC单片机STC12C5A60S2。本设计计划实现为STC单片机提供稳定的电压为5V 电流为1A的电源。输入电压范围在9V-24V。采用TI WEBBENCH工具进行设计,只用了2分钟的时间就完成了。采用LM3102芯片,总计13个元件,BOM成本在5.51美元,对于工业控制应用来说,成本不高。由于方案采用了220uH的电感器件,造成电源部分占用PCB面积较多,不适合作为微小型控制节点,对于一般应用都能满足要求。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_22_Altium.zip
  • 一款5V到12V的电源转换器设计

           采用USB总线供电的51系列单片机编程器,其编程电压需12V,电流大约200mA,在编程器电源电路中,需要实现一个5V到12的升压。以前采用的MC34063方案,价格低,但电路不稳定,容易出现损坏编程器件的情况。采用TI WEBBENCH工具进行设计,很快便找到了一个非常合适的方案。该方案采用LMR62014X芯片,BOM成本为0.85美元,大约人民币5元左右,在可承受范围。BOM数量控制在9个器件,占用PCB面积非常少,符合小型便携的需求,到时候,先申请几个样品,进行实际测试,验证具体的效果。

    webench_schematic_exchange_design_1284796_26_Altium.zip
  • 3.3VDC/DC开关电源设计

    设计用时一小时,为数字化特种电源控制器提供3.3V供电。该电源设计指标为:输入电压:4.8-5.2V,输出电压3.3V,输出电流1A,环境温度30℃。

    考虑到作为控制器硬件系统的一部分,应尽量降低BOM面积和成本,所以在设计的时候优化设计旋钮选择2档位,实现在最低BOM成本的条件下,尽可能减小面积。为了保证控制器供电安全,选择了带有软启动的设计方案。在软件罗列出的方案中选择了效率较高的一种,该方案使用TPS系列芯片。

    总的来说,软件的可用性,UI等设计的都不错,方案的合理性也较高,为设计多了一种选择。

    webench_schematic_exchange_design_3588399_42_Altium.zip
  • TI有一类器件是专门为电信电源热插拔设计的, 例如这个用Webench设计的方案中使用的LM5069。LM5069提供in-rush电流控制以限定系统压降。同时外接N-Channel MOSFET 电流限制和功率损耗均是可编程设计以保证MOS工作在安全工作区。输入欠压和过压也是可编程设计一边根据实际应用情况调整。

    这个方案输入电压在30到60伏。负载8安,inrush current设定在10安。总损耗0。77瓦,成本约3。17美金 。

    webench_design_3728439_31_966687144.pdf
  • 本设计采用的是国半的LM3429驱动IC,输入电压DC8-14V、输出10*1W(采用的10颗CREE XPE光源,驱动电流320mA)的LED驱动电源。BOM覆盖面积956mm^2,BOM成本14.94美金(IC的成本1.22美金,10颗CREE XPE光源的成本12.5美金其他外围元件1.22美金,驱动部分紧2.44美金),BOM只有37个元器件,做到90%的效率。采用的是BOOST工作模式,工作频率543KHZ。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_100_Altium.zip
  • 本设计采用国半的LM3444的LED驱动IC进行设计,光源采用CREE的XPE(12颗串联),电流320mA,输入电压AC176-264V/50HZ。BOM覆盖的面积只有3110mm^2,;BOM只有50个元件(不含光源的话,只有38个元件),效率57%(怎么这么低的效率);BOM的成本20.77美金,扣去CREE 10颗光源的15美金,驱动部分只有5.77美金的成本。本方案采用BUCK的工作模式,工作频率2001KHZ。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_102_Altium.zip
  • 本设计采用国半的LM3444的LED驱动IC进行设计,光源采用CREE的XPE(6颗串联),电流320mA,输入电压AC176-264V/50HZ。BOM覆盖的面积只有1214mm^2,;BOM只有34个元件(不含光源的话,只有28个元件),效率65%;本方案采用BUCK的工作模式,工作频率562KHZ。 lm3444是一种自适应的恒定关断时间的AC/DC降压恒流控制器,为照明的高功率LED提供恒定的电流。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_103_Altium.zip
  • 本设计采用国半的LM3444的LED驱动IC进行设计,光源采用OSRAM的3528(18串16并,本来要设计24串12并的,可是系统提示找不到方案,就改成18串16并了),电流320mA,输入电压AC176-264V/50HZ。BOM覆盖的面积只有10732mm^2,;BOM有324个元件(不含288个光源的话,只有36个元件);BOM的成本130.74美金,扣去ORSAM 288颗光源的123.84美金,驱动部分只有6.9美金的成本。本方案采用BUCK的工作模式,工作频率3641KHZ。

    webench_schematic_exchange_design_1147140_104_Altium.zip
  • 使用 Webench 这个强大的工具设计个12伏转4。2伏的充电电源实在是轻松。这次专门选用了simple swicher的方案。

    输入在9到14伏,输出为2安。

    Device = LM22680MR-ADJ/NOPB

    Topology = Buck

    创建 = 5/16/13 6:13:33 AM

    BOM成本 = $2.35

    Total Pd = 1.54W

    大小 = 333.0mm2

    BOM 数量 = 14

    webench_design_3728439_34_376390935.pdf
  • 热电偶传感放大器ADC设计 作品摘要: 此电路由传感器TCP1JG060AP0,和ADC081S101模数转换器和放大器LMP2022组成具备单端ADC和电压供应传感器的仪控放大器,通过WEBENCH设计软件来设计这个电路 里面有好多数据可以直接模拟出来,对设计者来说非常的有用,有标准工作值,电源要求,详细的误差结果,还有电路图,元器件清单,选用的元器件基本的参数,等等,非常强大. 电源要求:VCC:5V,IC功率消耗14.6mw 可矫正的电路误差为25°·~~~~

    热电偶传感放大器ADC设计.zip
  • 一般来说对FPGA的使用电源系统设计是个费时费力的工作,取决于电源要求的复杂性,花费的时间也会增加,同时还难以控制整个系统的效率和成本。

    使用Webench就相对愉快。选择FPGA/uA power architect选项,选择使用的FPGA,定义好供电电源情况和负载种类,类别,就可以开始设计。

    再按照提示对设计结果精心优化,得到自己想要得结果。附例如下。

    webench_project_3728439_5_751806417.pdf
  • 心电采集滤波器设计

    设计一个心电采集的前端模拟部分,因为心电的特点需要用滤波器将电路的带宽限制在制定范围内,,,其中需要一个低通滤波器,,截止频率200HZ,选择滤波器设计页面,,首先选择滤波形式,低通。

    然后在窗口中输入截止频率200HZ,并将下面的阻带抑制改为-80DB。点击开始设计,如图所示。

    可以看到有相关滤波器的选型,共列出7种,并用不同颜色与右侧的特性曲线相对应,在右侧,我们关注一下第一幅图,增益曲线,,

    用鼠标框选曲线的一段,可进行放大显示,,通过观察,可以看出巴特沃斯型滤波器的截止速度相对很快,

    在红框内,可以对一些参数进行适当调整,以满足需要,

    根据刚才增益曲线,在此我们选择巴特沃斯型滤波器,在这一行中可以看到他的品质因数,相位特性等参数,并给出了滤波器的阶数为2。

    窗口中的各个选线可通过鼠标移动进行移动,放大,方便显示,然后选择巴特沃斯滤波器前面的select按钮。

    稍等片刻后系统给出了设计方案,默认用的运放是TL082,但我们可能手头没有这款运放,或是对他不熟悉,在这里我们可以点击下方的元件列表,

    更改运放的类型。还有一点大家要注意,就是运放周围的配置元件,电阻和电容,由于其误差影响,对我们设计的滤波器特性影响其决定性作用。在红框内,

    选择电阻的误差范围,选择5%。电容则选择20%。

    在点击更改运放后,系统会列出符合要求的一系列运放,最初会列出很多,本次就有646种可供选择,TI为了方便大家迅速的选取运放型号,提供了很多形式;

    1,在上方的参数选项中,我们可以通过对一些参数的限制来筛选一些运放,比如供电范围,和增益带宽积等参数。

    2,左下方有个坐标图,他以宏观的形式将各种运放表示在坐标轴上,运放的参数一图形的方式显示在坐标轴的不同位置。点击某一位置便会有一具体的运放列出。

    在更改一些参数后可看到目前可供选择的运放还有24种。现在我们科一看一下列表,其中有一款OPA820,因为手头有这款运放,于是选择他。

    更改运放后可一看到现有的电路原理图,这就是本次设计得出的我们需要的方案。在元件列表中,我们可以看到所需的元件参数,类型,价格等信息,也很方便我们更改成符合需要的型号。

    最后我们可以点击页面最上面的打印按钮,将我们设计的滤波器以文档形式输出,方便使用中查阅,参考。

    在此,完成了设计的前期任务,接下就是制作样板,实际验证了,,,,,感谢TI为我们的提供全方位的设计方案,以图形化语言简化相关复杂的计算过程。并能最大程度节省我们的时间,大家可以去尝试一下。。。。

    webench_design.pdf
  • 这个辅助电源的输入电压是14-22V,输出电压是3.3V,这个输出是专门用来给一个DSP供电的,这个DSP的型号是TMS28032,它的供电电压是一个稳定的3.3V,供电电流大约需要150MA,但是为了留有一定的裕量,就把输出的电流扩大到了2A。 这个设计是采用了TI的LM25011芯片进行完整设计的,电源的效率可以达到80%以上,成本也是非常低,工作频率和环路参数都一一详细地列出来了,TI的这款设计软件真的不错!