1.如图为我们设计的原理图

2.我在进行输出满载测试输出电压纹波时,发现SW脚的波形是下图这种,看Datasheet上说这种是PSM模式,但是重载不应该是PWM模式吗?
(下面两张图中黄色为SW脚波形,蓝色为输出端纹波电压,第二张为时间轴拉短的波形)


3.这个是我按Datasheet上的公式算的在PSM模式下的输出负载电流(大约218mA)以及电感的峰值电流(435mA),请问计算有问题吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.如图为我们设计的原理图

2.我在进行输出满载测试输出电压纹波时,发现SW脚的波形是下图这种,看Datasheet上说这种是PSM模式,但是重载不应该是PWM模式吗?
(下面两张图中黄色为SW脚波形,蓝色为输出端纹波电压,第二张为时间轴拉短的波形)


3.这个是我按Datasheet上的公式算的在PSM模式下的输出负载电流(大约218mA)以及电感的峰值电流(435mA),请问计算有问题吗?

HI
波形完全不对,第一个图看起来是100%duty,你输入电压多少? 第二个即便PSM模式也不是这样?
电路设计相对简单,主要是LC, 参考datasheet设计或者webench仿真获得都行,主要就是注意电感饱和电流足够。
HI
波形如果如第一个图,说明你设置的是PWM模式。