看了UC3525,3825,3824这几种PWM控制器,都可以双路输出PWM信号
他们可以驱动半桥电路吗,外部是否需要加入自举电路,还是直接OUTA接上管,OUTB接下管即可
若不带自举功能,是否需要后级再接一个半桥驱动芯片
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
看了UC3525,3825,3824这几种PWM控制器,都可以双路输出PWM信号
他们可以驱动半桥电路吗,外部是否需要加入自举电路,还是直接OUTA接上管,OUTB接下管即可
若不带自举功能,是否需要后级再接一个半桥驱动芯片
Hi
这列芯片没有高边自举电路,能够提供你的规格:输入电压范围,输出电压,最大负载?
驱动这个电路的上下管,电容电压最大到200V,别的没有要求
Hi
升压到200V, 输入电压是多少? 最大负载电流多少?