Part Number: BQ76952
您好:
我们在实现BQ76952的研发过程发现了一些问题:
关于ALERT引脚,ALERT引脚作为ALERT功能时,产生一个报警信号,将ALERT PIN CONFIG配置为0x2A,同时ALERT引脚硬件上是上拉到3.3V,我们通过ALERT引脚产生的报警信号实现对MCU的控制,但是该信号确实有产生,但是运行一段时间之后芯片的AFE通信失效,无法采集电压电流数据,同时芯片进入到不是正常工作的状态,测量电流大小是7.1uA,且MCU无法控制采集芯片唤醒。请问下如果进入该种状态如何使芯片进入正常工作状态。从现象来看应该是软件程序上得问题,麻烦贵方提供一下技术指导。麻烦尽快给出答复,有些着急。


peiqi wang
2022.2.28