This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5176 Bias管脚疑问

Part Number: LM5176

您好:

      帮忙看看LM5176的疑问,谢谢。

背景:

输入电压:9-36V,输出电压:7.5V,输出电流:1.6A,电源输入端到LM5176的Vin间连接二极管防反,Vf=1V,现用LM5176做Buck IC,

疑问:

1、BIAS是否可悬空?悬空的话对芯片Vin输入电压要求是?

2、如果BIAS由外部bias supply供电,那如何计算bias supply的所需的电压和电流?

3、如果输入电压范围是6-36V,电源输入端到LM5176的Vin间连接二极管防反,Vf=1V,BIAS是否需要由外部bias supply?外部bias supply的工作电压范围和工作电流要求是?

4、LM5176的功耗计算公式是?

  • HI

        1.  可以的,BIAS采用外部输入可以降低芯片功耗,原因是Vcc输出给驱动,但是Vcc来源于Vin或者BIAS, 是LDO结构,这个就牵涉到功耗,LDO功耗是输入输出压差越小功耗越低,所以这里采用外部供电到BIAS, 目的是为了降低芯片功耗,特别是Vin电压会出现较高电压时特别有必要。

        2.  BIAS电压大于8V即可,一般为8~12V之间较好。电流需求与选取的MOS和开关频率有关。

       3, 见如上回复。

       4. LM5176计算功耗非常麻烦,你可以看datasheet 第25、26页,这里才仅仅计算驱动和MOS的功耗,还要计算电感功耗。 比较建议你借助TI的webench在线仿真来确认芯片的功耗。

  • Hi Johnsin,

          感谢回复。

          目前已通过Webench计算功耗,因为开发过程中需要WCA分析计算LM5176的功耗,光仿真还不够,所以能否提供LM5176功耗计算说明?thanks

  • 请问LM5176规格书P6 BIAS switchover voltage电压是啥意思?切换电压?在什么条件下进行切换?

  • Hi Johnsin,

         对于问题2,帮忙看看:

         由于当前电路的原因,无法提供>8V的BIAS电压外部电源,那么将BIAS短接到LM5176的VOut(输出电压额定7.5V,min是7.1V,Max是7.9V),目前所选的LM5176外部的HS/LS  Mos(QH1/2 QL1/2)的Gsth>2.2V即可驱动,如下所示:

    疑问:BIAS短接LM5176的output端(rate 7.5V,min:7.1V,max:7.9V),应该是没问题的,只是效率低一点,对吗?