本来TPS65130输出为正15.3V,负15V,但用过一段时间后输出变为正15.7V ,负15V了,想请教一下哪个地方出现了问题?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
能否将你的电路图上传上来看看?
一般而言只有反馈电路出现了变化,才会导致输出电压变成另一值,当然不同的输出电流,输出电压也略微有所偏差,但是偏差不会达到0.4V, 见datasheet:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps65130.pdf 第十五页Figure 31.
Hi
请问是通电工作多长时间,正的输入电压由15.3V上升到15.7V的? 在这个过程中芯片发热怎么样?或者说电阻是否有可能被传递到较高的温度变化?
按照你的电路,反馈电阻都是固定值的,如果不是芯片造成的,就可能是电阻受热导致的阻值变化引起的。
另外,这种现象的不良率有多高? 是否有更换芯片看看是否仍这样(免费样片可以在TI网站上申请:http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp)
你好
过程是这样的:我用正15伏电压给一个DA芯片和一个光耦的一端供电,在光耦的另一端受到一个很大的电压冲击后,输出的电压就不正常了,光耦并没有被打坏,芯片不发热,但供电时间长后DA芯片会发热。
Hi
能否将这一块的电路图,传上来看一下?
正常而言,光耦的另一侧即便有高压,最多造成光耦损坏,不会影响到TPS65131的,但是看起来应该是引起了FBP电压的微弱变化。
你是在做高压隔离冲击试验还是意外出现的高压导致的? 能否在重新试验一次,看在这个过程中TPS65131的FBP电压是否发生了微弱的变化(提前测试FBP,后再比较)?
DA芯片发热,如果芯片有PowerPad,注意一下PowerPad的layout和扩张散热。
你好!
我们实验在在静电高压下进行的,高压放电的出现属于意外情况,使用光耦就是想保护DA芯片,以前不接光耦时每次意外放电都会把DA打坏。这个实验做过两次,每次都是这样,放电前都正常,DA也不发热,放电后电压改变,DA发热。电源芯片和光耦我是放在两个板子上的,电压是从第一块板子上的电容C140引出给光耦供电。电源芯片的板子是成品的,电路图在附件里,光耦的电路图我还没有。十分感谢您的解答。
Hi
看起来就是放电引起的问题,包括DA发热的问题。
或者你可以在15V供电到光耦之间再串联一个二极管,防止过压出现,而且正常15V与光耦之间肯定是会串联一个电阻的,那么就可以减小电阻,然后增加一个二极管。
你好!
再次感谢您的解答。再问一下,如果我想把电压调回来应该怎么办,换电阻还是要换芯片?
Hi
从现在描述的现象来看,很可能是芯片造成输出电压偏掉的,可以通过更换芯片得到验证。
你好!
今天我有做了一下测量,发现当通电一段时间DA芯片发烫后,输出的正压就从15.7伏降到14.8V了,请问DA芯片损坏会对输出正压有这么大的影响吗?
肯定有影响,不过建议先查找一下DA芯片损坏的原因,是否是电源引起。
另外,调试的时候先把电源的整体性能调通或者说每个部分先调通,再系统联调,减少调试过程中问题的耦合。