This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24707: IC短路保護機制以及驗證方法?

Part Number: BQ24707


您好

我在Datasheet上面11.1.1 IC Design Guidelin的章節中

他有提到他會去檢查MOSFET和電桿是否有短路,而檢測方式是透過兩個比較器去檢查

當比較器輸出HIGH的時候,計數器會+1,當計數器等於7的時候會將Charger的功能停止。

但是在方塊圖和文字敘述中好像沒有提到計數的機制是怎麼執行的

是當兩個比較器同時輸出HIGH的時候,計數器才會+1嗎?

還是

只要其中一個比較器輸出HIGH的時候,計數器就會+1?

另外是想請問一下,

如果Adapter使用12V,而要充電的電池目前只有9V(充飽電為12V)

但是High-Side這邊的比較器的閥值只有300mV~900mV可以設定

那這樣在High-Side的比較器會不會一直輸出HIGH? 

因為ACP大約會是12V,而PHASE在還沒充電的情況下,基本上會等於電池的電壓9V

那ACP-PHASE就會是3V遠遠大於900mV

不知道有沒有哪個部分理解錯誤,再麻煩答覆感謝!