Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ24630, BQ78350-R1A
电池组.pdf充电功能板.pdf
主板中集成的充电电路.docx我们用官方推荐电路搭建了BQ76920+BQ78350电池管理板(详见电池组.pdf)、充电功能板(详见充电功能板.pdf),还有在主板中集成了充电电路(与充电功能板中的电路一样,详见“主板中集成的充电电路.docx”)。问题1:最近我们用BQ76920+BQ78350电池管理板焊接组装了一个5节串联的锂聚合物电池包(每节最高电压4.35V),但用该锂聚合物电池包与主板中的充电电路对接时(详见“主板中集成的充电电路”,其中P2接口是与电池包接口),很容易将充电芯片BQ24630及周边元件烧坏,请问这是什么原因?问题2:我们还用BQ76920+BQ78350电池管理板焊接组装了一个5节串联的18650电池,当该电池包与主板对接时(详见“主板中集成的充电电路”,其中P2接口是与电池包接口),在输出保护的情况下,很容易将MCU烧坏,此时,我们监控了SMB线路上BQ76920+BQ78350电池管理板一端电阻上的温度,发现温度一直往上飙升,说明SMB线路上的电流很大,请问这是什么原因造成的?

这是主板中集成的充电电路,文件被加密了,打不开。
这是主板中的MCU部分电路,MCU与电池包通过SMB_CLK、SMB_DAT连接。烧坏MCU时的测试条件:我组装的一个5节18650串联的电池包与主板连接(通过P2接口,即BATT+、PACK-、SMB_CLK、SMB_DAT等4个引脚对应连接),此时,将AOLD、
ASCD的“Threshold and Delay”值均设为0,电池输出保护(应是短路保护),保持电池包与主板连接几分钟,MCU便会烧坏。后来,我们加大了串在SMB线路上的电阻(下图中的R36、R38)阻值(均改为510R),在相同的条件下复现上述问题,监测电阻温度会一直上升。
,我用
复多连接/断开几次,烧坏现象很容易复现。(注:正常情况下,电池包一直有电压输出,锂聚合物电池管理板与主板连接属带电插拔)