This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS63700: 芯片快速上电无输出

Part Number: TPS63700


电路是TPS63700  +5V转-5.5V  ----  ADP7182 -5.5转-5V  --- 给2路比例运放的供电。

正常开关机时间间隔2秒或者2秒以上,TPS63700输出没有问题,是稳定的-5.5V。

关机以后在电源放电到-3V左右的时候上电(大概断电以后半秒),TPS63700就会出现不输出的情况。这种情况下测试+5V输入是正常的,SW脚没有输出,EN脚低电平。

测试过运放的输入跟输出都断开,只给运放供电的情况,快速上下电会出现问题;

测试过只给一个运放供电的情况,快速上下电也会出现问题;

测试过断开-5V的输出,只测试电源转换部分,快速上下电一直是正常的。

看了手册,只有热保护,过压保护跟电流限流。目前测了没有过热过压的情况,过流的话只给一个运放供电应该不会存在这个情况的吧。

图我贴出来了,麻烦哪位大神帮忙看一下什么原因的。

  • L2去掉,在C13位置并联两个500欧电阻,快速上下电,还是会有-5.5V不输出的情况。

  • Hi

        TPS63700带电子负载,然后模拟上面操作,看能否正常启动?

        如果正常,建议在ADP7182后面增加稳压管放电看是否可以?

  • 目前在C8位置并了一个1K的电阻就不会出问题了。但是不知道为什么不加的时候会出问题,也不知道为什么加了这个就会正常,能帮忙解答一下吗?

    是因为电容充放电不完全导致芯片哪个部分工作不正常还是什么原因导致芯片不输出的。

  • Hi

        有没有试过电子负载模拟你现象的情况? 我这边应该是没有看到过这种因为放电不完全而不启动的情况,事实上在芯片工作中也不会出现这种情况。你可以输出电容大小看看是否有影响?

        看起来是需要一个放电电路,你可以尝试增加大于1kohm的电阻, 避免功耗过大。

  • 没有电子负载,没试过电子负载的情况。

    我目前工作中快速重启会有较大概率出现这个问题。-5.5V电源接的电容也就20uF左右,有试过去掉一个10uF电容,出问题概率会降低一点,但是还是会出问题。官方推荐的输出电容是4x4.7uF,20uF输出电容应该是可以的。

    现在就是想知道为什么会出现这个问题,是不是芯片内部有其他保护机制还是什么原因的。麻烦能不能帮忙问一下原厂研发这个情况的。谢谢!

  • Hi

       能出现阻止启动的现象肯定是芯片保护了,但是这并不符合datasheet上描述的各个保护功能,所以才让你用电子负载来确认。

       或者你将异常时-5.5V的波形传给我看一下(Vin波形,SW波形,-5V波形 三个通道一起)