电路是TPS63700 +5V转-5.5V ---- ADP7182 -5.5转-5V --- 给2路比例运放的供电。
正常开关机时间间隔2秒或者2秒以上,TPS63700输出没有问题,是稳定的-5.5V。
关机以后在电源放电到-3V左右的时候上电(大概断电以后半秒),TPS63700就会出现不输出的情况。这种情况下测试+5V输入是正常的,SW脚没有输出,EN脚低电平。
测试过运放的输入跟输出都断开,只给运放供电的情况,快速上下电会出现问题;
测试过只给一个运放供电的情况,快速上下电也会出现问题;
测试过断开-5V的输出,只测试电源转换部分,快速上下电一直是正常的。
看了手册,只有热保护,过压保护跟电流限流。目前测了没有过热过压的情况,过流的话只给一个运放供电应该不会存在这个情况的吧。
图我贴出来了,麻烦哪位大神帮忙看一下什么原因的。