This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【Simple Switcher 25周年】讲讲您和易电源的故事,还有免费样片快速申请!

Other Parts Discussed in Thread: TL494, LM2576, LM2574, LM3404, LM317, LM3478, LM2596, LM22670, TPS40057, UCC28019, UC3854, UCC28051, LM5118, UC3842, LM2575HV, TPS54331, LMZ14203, LM5576, LMZ31707, UC3843, LM2577, LMZ10505, LMZ20502, LMZ14201, LM2586, LMZ12002, LMZ10501, LM22680, LM2575, TLV3502, LM324, LM2941, TPS54160A, TL3842, UC3845, TPS43060, LM3445, LM2679

距离第一代易电源产品上市已经过去25年了。经过这25年的发展,Simple Switcher易电源优异的EMI性能让你无需担心电源的EMI问题,超高的效率和极低的热阻不再让热设计是难题,Webench助您轻松使用电源模块并提交分析报告。

 

活动一:点击注册成为my.ti会员, 即可申请易电源热门产品免费样片!

 

每种样片每人限申请5片

LMR14006

购买

具有高效休眠模式的 LMR14003/6 40V 300/600mA 降压稳压器

LM43602

购买

LM43602/03 3.5-36V 2A、3A 低静态电流降压转换器

LM43603

购买

LM43602/03 3.5-36V 2A、3A 低静态电流降压转换器

LM46002

购买

LM46002 3.5–60V 2A 低静态电流降压转换器

LM5574

购买

易电源 75V、0.5A 降压开关稳压器

LM5575

购买

易电源 75V、1.5A 降压开关稳压器

LM5576

购买

易电源 75V、3A 降压开关稳压器

LMZ10505

购买

具有 5.5V 最大输入电压的 5A 易电源电源模块

LMZ30602

购买

采用 QFN 封装具有 2.95V-6V 输入的 2A 易电源电源模块

LMZ31506H

购买

采用 QFN 封装具有 4.5V-14.5V 输入的 6A 易电源电源模块

LMZ31530

购买

30A 易电源 Power Module

LMZ31707

购买

4A 易电源 Power Module

LMZ31710

购买

采用 QFN 封装具有 2.95V-17V 输入及均流功能的 10A 易电源电源模块

LMZ34002

购买

采用 QFN 封装具有 7V-40V 输入的 2A 负输出 易电源电源模块

LMZ14202

购买

具有 42V 最大输入电压的 2A 易电源电源模块


 

活动二: 在这25年中,您和易电源有着怎样的故事呢?不管是工作还是学习中让您和易电源有了不解之缘,那么是时候对您的好搭档说些什么了。

  • 活动时间:即日起到7月1日
  • 活动要求:
    1)标注使用易电源的年数
    2)使用易电源的经历,建议体现对易电源产品系列革新变化的理解
    3)最好配上图,说说设计之后应用的情况,分享一下对易电源的感受
  • 奖项设置:

一等奖:iPhone 5S 1名

二等奖:京东1000元购物卡 1名

三等奖:小米盒子 + U盘 3名

活跃奖:高级保温杯  50名

参与奖:神秘Simple Switcher生日礼物 100名

  • 从了解易电源到现在才仅仅几个月的时间,但感觉它非常实用。能够为我们解决很多问题。节省大量的时间。

  • 想寻找LMZ34002的具体用法

  • LMZ14202 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易于使用的降压直流至直流 (DC-DC) 解决方案,此解决方案能够以出色的功率转换效率、线路和负载调节和输出精度驱动高达 2A 的负载。 LMZ14202 采用创新型封装,此封装可提高热性能并可实现手工或机器焊接。  用这肯定不错!!!

  • 电源发展日新月异,越来越接近集成化,微小化,高耐压,高输出,特别是易电源,尽管接触不深,但深深感到。。。

  • 易电源的方便快捷给了我们很大的帮助,继续支持易电源

  • 最初接触的是07年的时候3842系列的,后面就是09年时用的2576了,不过案子因为单价太高停掉了

  • 我与易电源的故事,具体内容请参见附件。

    我与易电源的故事.doc
  • 1)标注使用易电源已经两年了,一般用它做参考,觉得这个产品功能确实强大,

    2)刚开始接触开关电源时,由于技术和经验不足,所以遇到不少挫折,于是就逛论坛,网上搜素,最后在TI官网找到易电源,让我在以后的设计中再也不用那么费心了,首先自己出一个设计方案,然后用易电源,参考易电源电路,加上自己的东西,一个电路就这样出来了 ,现在设计开关电源就感觉不到压力了。总之还是要感谢易电源这个产品。感谢TI公司

    3)用易电源设计还不错,我是做锂电池充电器的,现在设计产品,就是开关电源部分就用易电源,后面的充电保护电路就自己设计,或者用TI的芯片,一般技术手册里面有参考电路,这样设计产品起来毫无压力,简直是so  easy

  • 初次接触易电源还是通过学长的介绍,虽然接触易电源到现在才短短几个月的时间。但却能感觉到它的方便之处。支持易电源。

  • 易电源让设计变得不再繁琐。简单一点,正是易电源的魅力所在。

  • 易电源总能为我们带来惊喜,而且有这么好的活动,当然要支持啦。

  • 支持易电源,我可以从中学到很多

  • Webech能给我们提供技术上的支持,是我们更快更好的设计出产品,真心赞

  • 同学们都快考试了,没有太多空闲来这里上传资料。。。。。活动可以推迟几天就好啦

  • 申请下来的样品好精致

  • TPS2540 USB 开关可使充电器不仅能够识别主机,同时还可提供适当的数据线配置。易电源产品不赖

  • 什么时候我也可以自己制作一个电源就好了,亲  一定要支持我!!!

  • 这么好的活动!!

  • 大家都要积极参与!!!

  • 时光荏苒,易电源已经走过了25年的历程。支持易电源。

  • 易电源方便了我们的设计,更方便了我们的生活。

  • 易电源总能为我们带来很好的解决方案。支持。

  • 虽然了解易电源的时间不长,但却能感受到它的便捷之处。

  • (1)使用易电源的年数:

    记得是11年接触的TI易电源的,离现在已有三年的时间了,刚开始在别人说过TI公司,就感到到很好奇,试着百度了下,果然是个大公司,好多芯片都有生产,而且外界对其芯片的可靠性和安全性能评价都不错。

    (2)描述使用易电源的经历,这么多年来对易电源变化的理解:

       这个webench软件是听老师介绍的,在以后的电路设计时,就用到了易电源的设计了,还记得是用的是国半的LM2576设计的电机的参数测量的供电部分,当时我们想到的LM7812,老师告诉我们7812不行,它是线性电源,在高压差或者大电流的情况下功耗高,起热非常大,要我们用开关电源,当时们还不知道什么是开关电源,就去网上百度这个LM2576,经过努力算是大致的对开关电源有个了解,当时对这个2576感到吃惊,竟然可以过3A的电流,如果线性的元件,不是温度已经很高了,最后结合老师介绍的webench画了一下这个电路,做出来后经过测试,相对于LM7812产品效率提高了不少,EMI低、可靠度高,适合在容易受到电机干扰的情况下使用,结果很是满意。最近又基于TPS54326设计的移动电源降压模块就是基于易电源提供的参考电路而设计的,在刚开始设计时提供了元件参数大小和各种指标,PCB和原理图都是现成的,使用很方便。

    (3)说说设计之后的情况,分享对使用易电源的感受,

       易电源的使用感受:

        1、快捷式的操作,只要你输入几个需要设定的参数,自动可以刷选出所需芯片以及此款芯片的基本参数,大大缩短了你开发项目选材的时间。对于有经验的工    程师来说更加迅速,只需短短的几秒就能找到多种器件和完整的设计方案,为开发者提供了极大地便利,不用再为元器件的选择而浪费时间,期间的选择有时   考虑的问题很多,比如是选升压还是降压,内部集成的mos还是外部整流的,这些都不用考虑了,,还有个更重要的是里面的各种元件的参数自动生成,无需人   工计算,也大大降低了设计难度。

        2、简化PCB布局:由于由易电源提供的的芯片基本都是集成度很高的芯片,减少芯片周围的元器件,搞高电路性能,是使电路变得更简洁,从而布局PCB时更   加简,减少EMI,电路的相互干扰减少很多,稳定性更高,简单的设计理念,可以根据自己的思想,很容易的设计出想要的产品。

       3、多样化的选择:易电源生成的方案选择中有多个参数 的选择,比如成本,覆盖面积和效率,可以为设计者提供更多的选择空间,满足不同设计的需求,生成   的原理图,PCB和仿真图都可以下载,并且有多种格式进行选择。

       4、在线仿真:易电源支持的在线仿真,比如电路的开关频率,占空比,纹波大小,都可以通过修改元件的参数,更改元件属性改变它,使仿真达到很理想的效     果。

        但是也有不足之处:高压芯片的数量不是很多,在打开设计时会出现卡死的情况。

        下面是利用TPS54326设计的移动电源降压电路模块:

        

       

         在此期间还用过UC3842,当时这个芯片是通过官网申请过来的,像TI这样的公司,都是可以申请芯片的,只要你的理由正当,申请的芯片符合他们的要求,都是可以申请成功的,使用的快递好像是顺丰快递吧。从上海发过来的,速度很快,大概就是一天半的时间就到了。第一次用UC3842设计的产品是60W简易的笔记本充电器,当时还在学校的实验室,水平还是不行的,当时感觉电路还是有点复杂,在外围电路上需要的很多,比如绕电感,还有其他的辅助电路,相对使电路变麻烦了许多,最后采用易电源设计的其他的电路比这个电路简单了许多,下面是60W简易的笔记本充电器的图片。

      

                                      原理图和PCB和实物照片:

               

       

  • 成功申请了样片。感觉还不错。

  • 我与易电源大约是前年吧,在EEWORLD论坛上发起的一个活动。我有幸得了一块易电源的开发小板。

    然后我就先用万用表测,再用示波器测,结果电压非常平稳,看不到有纹波,设计又十分的简单。应用起来很顺手。

    用万用表测:

    用示波器测:

  • 具体的方案在附件中

    1)标注使用易电源的年数

    2)使用易电源的经历,建议体现对易电源产品系列革新变化的理解

    3)最好配上图,说说设计之后应用的情况,分享一下对易电源的感受

    小伙子先祝你25岁生日快乐!

        我真正接触你还没有多久,但是我依稀记得,在10多年前,你那年轻而有朝气的神气小脸庞就已经给我不可磨灭的映像。那是的你还是稚嫩的,但却又充满活力,干起事情来雷厉风行。这些天,Deyisupport向我正式而又容重的介绍了你,我看着你的小故事(http://v.youku.com/v_show/id_XNjIyMjgyOTM2.html#rd)发现我之前对你的了解又不算是了解,于是我又开始恶补关于你的故事。Deyisupport这段时间问我,是不是之前就认识你,问我什么时候,我不好意思跟他说我10年前就已经认识你了,我只好用一个不是答案的答案来回答他,“在你之前”。

    小伙子,Deyisupport告诉我,你的名字,Simple Switcher,可是我还是喜欢你那个比较有五千年文化气息的名字“易电源”。Deyisupport告诉我你的出生改变了一个时代,是你在稳压器的时代创建了“开关派”,以工作效率高,发热量小的优点迅速一统江湖。哦哦,既然提到你的门派,也介绍下第一代掌门人吧,好歹它也为打下这偌大的江山付出过。第一代掌门人,LM2575HVN,以简单、小巧、品质高而闻名江湖。提到LM2575HVN不得不提的是当时LM2575HVN的武器switcher make simple,LM2575HVN也正是凭借这,才打下了偌大的江山。随后LM2575HVN的2代后继者,更是将开关频率提高到260KHZ,使多电源,高效率不在是梦想,尤其值得称道的是WENBENCH的诞生。第四任继承者,在高压控制方面,也取得令人羡慕的成绩。直到今天,LM2575HVN的第五代继任者,已经让你家喻户晓了。

    好了,跟易电源的招呼就打到这了,现在来说说我使用的感受。

    谈到使用过程,我不得不提WENBENCH,因为有了WENBENCH使设计过程变得更加简单便捷,使产品的设计周期大幅度降低。最后我将给出我实际使用的一个例子。

    下面我来为大家介绍下我实际使用的一个例子

    我是当初使用WEBENCH设计时,产生的一个方案。

    1、进入WEBENCH设计页面(http://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?lang_chosen=zh_CN&VinMin=14.0&VinMax=22.0&O1V=3.3&O1I=2.0&op_TA=30),选择Simple Switcher方案

    2、在下图红框中填入你需要的数据

    Vin Min  输入电压的最大值

    Vin Max  输入电压的最小值

    Vout     输出的电压

    Iout     输出的电流

    Op Ambient Temp   环境温度

    大家可以根据需求填写。一般来说Op Ambient Temp可以选用默认值。

     

    3、再点击Show Recommended Power Management ICs,进路如下的选择界面,大家可以选择各种类型的方案,有最低功耗、最低花费、最高效率,当然这时候也可以选择显示全部的方案。

    4、选择显示全部方案,如下图所示

    Visualizer:可视化工具

    5、这里大家可以根据不同的需要选择不同的方案,然后点击开启设计或者Open Design,然后就会进入如下的界面

     

     

    6、这是我设计的一个方案的实物图

     

     

    易电源活动.docx
  • 亲,纹波测量要选择交流耦合啊啊啊~2333333~

  • 易电源设计大大节省了我们的时间。

  • 接触易电源才几个月的时间。着实感觉它不错。只需输入你想要的参数。很快就会为你生成一个良好的方案。功能相当强大。

  • 从到公司,很早就接触易电源了,至今已经跟易电源打交道有六年多了。印象深刻的有2种芯片。

    现在就来分享一下跟它们之间的故事。

    具体见附件。

    包含在遇到问题时候,如何解决的过程;

    以及搭建一个实用电路,并进行测量波形。

    我与易电源的故事.doc
  • 支持易电源!!!
  • 04年刚参加工作时,第一次接触到了TI的LM系列电源产品。刚参加工作也因为是一个新手,结果就把芯片给烧掉了!从此也就记住了LM!

    一转眼,10年过去了,回想当年刚接触这个行业时点点滴滴,心中有一种说不出的味道,感谢LM的一路相伴。现在用TI的产品也是手到擒来小KISS了!TI给我一咱信赖感,也在心中树立了一种品牌选择性。希望TI有更多的创新!选择TI我放心!

  • 使用年数:1年

    对易电源的感觉:简单、好用、小封装、精度高、设计方便、性能强、效率高。

    易电源能够在微小的体积内,做到低EMI,低输出纹波,优异的散热性能和高效率,并且引脚对引脚兼容,非常的强大!

    易电源可以有效地加快设计时间,系统稳定度非常高,后期基本没有故障及维修需求;费力稳压器和控制器可以提供非常打的系统设计灵活性,把CPU完全解放出来,对系统的自我控制方面非常有用。 

    支持TI,支持Simple Switcher,祝你25岁生快!

     

     

  • 10年毕业,晃悠了一年,正真开始使用TI易电源的时间应该从11年7月份开始算起,到现在也算有整3年了。

    本人从事汽车电子硬件开发工作,包括ECU和测试设备的开发。平时经常会需要设计一些不同规格的DC-DC电路,例如:3.3V、5V、﹢12V、-12V、24V、36V等,还包括可调电压电源输出。刚开始的时候会上网上去找一些经典电路,再者就去论坛发帖子,或者就是借鉴前辈的电路。但是慢慢的发现有些电路虽然也能工作,但是离自己的要求还有很远。不是体积太大、就是成本太高,要么就是散热、过流能力存在问题。

    后来通过研读Datasheet发现很多电源芯片来自于Ti和国半(已被TI收购),于是决定到TI官网上去看看。

    进入官网首页发现了WEBENCH® Designer设计工具,就尝试着使用,发现这款工具真的很好用,对于硬件电源电路的设计有着很大的参考价值,此工具具有在线输入参数、在线输出设计结果、在线仿真,甚至可以导出原理图和PCB封装库,大大减少研发时间。并且设计页面详细的列出了BOM清单、关键参数,对于测试也是有很高的借鉴价值。

    目前设备的绝大多数电源都是根据易电源设计工具设计而选用的一些电路。例如像:LM2587(国半)组成的12V输出电路、LM2596(国半)组成的5V@3A输出电路、tps40210和tps54340(TI) 组成的±12V输出电路等等。

    下面以一款WEBENCH® Designer的设计为例,9V~36V输入5V@3A 输出,选用系统推荐的LM2267-5.0方案。。

  •                               一个易电源粉丝和易电源的故事

                   在德州仪器众多优秀的电源产品家族里面,有一个系列产品非常深受广大工程师喜爱,它就是德州仪器的“SIMPLE SWITCHER”电源模块系列,中文名为“易电源”。SIMPLE SWITCHER现在是一个庞大的家族,由几个系列的产品组成,从第一代到第五代,以及之后LMZ系列电源模块等。从1989年第一代LM257X到第三代LM267X三个系列在中国市场声名显赫,几乎是从诞生就进入到了中国,至今已经有20多年的历史,到今天依然有许多的客户在使用。后续推出的第四、第五代产品,以及SIMPLE SWITCHER电源模块LMZ系列,与之前产品相比发生了巨大的变化。这种变化来自于外界产品形态的变化,无论是工业、医疗还是通信和消费电子,产品的小型化和低功耗要求日益强烈,“易电源”家族的新成员在产品性能和尺寸上面都有很大提升,伴随着特殊的封装和强劲性能优势,SIMPLE SWITCHER“易电源”产品系列成为德州仪器的明星产品,每年有超过25000个客户订购这个产品。补偿电路、仿电流模式、可调的软启动和开关同步、低电磁干扰、集成电感MOS管……似乎从SIMPLE SWITCHER中我们找到了一个形容——“万千宠爱在一身”。这个“易电源”功能上可以说达到了一个极致。

              TI易电源微型模块和微型稳压器将易用性和高性能融合到一个小尺寸解决方案中。无论您的应用是需要上佳的 EMI与热性能,还是高输出电流及高输出电压,抑或是通过旨在满足极端条件的测试或者就是一个标准的特性集,SIMPLE SWITCHER 电源模块都能提供一款采用小巧易用型封装的一体化电源解决方案,可满足众多电源设计的要求。

               在10年前的学生时代,就结识了LM2575/LM2576/LM2596这些好伙伴。在参加工作后的6年中,每次在设计低成本MCU控制电路的电源设计中,总是少不了它们的身影。在应对高电压输入场合时,更倾心于LM2575HV这个片子,无论是TMS320LF2407A还是AT89S52,到后来STC/MSP430/LM3S/STM32,在应用上,会根据不同的需求,比如电流大小,效率,外部元器件体积来进行选择。认识易电源产品时间也不短了,在值此25周年生日之际,献上我对产品的祝福,希望易电源产品质量越来越好,功能越来越丰富,成本越来越低,争取成为广大电子工程师在设计电源电路时的第一选择。下面为大家分享一些我与易电源的小故事。

                故事一  我与一份《易电源POS机设计方案样品套装》的往事

                先上图,下面是一个《易电源POS机设计方案样品套装》,里面的芯片很多。

                     

                     

                 故事开始:在12年的时候,EEworld推出了一个针对易电源产品的答题活动,得分为满分的网友可以获得100套限量版《POS机设计方案样品套装》,价值800元。作为易电源的粉丝,我岂能错过机会,认真看了一下视频,就通过了,最后终于拿到了那个《POS机设计方案样品套装》,真是小激动啊,里面是一系列完整的POS机全套芯片,以AM3715CUS100为核心处理器,外部的AC/DC,DC-DC,LDO一应俱全。在其中,最耀眼的莫过LMZ14203TZE-ADJ这个易电源芯片模块。出于兴趣,就去德州仪器官网下载了这个器件的Datasheet,通过技术手册发现LMZ14203 可接受 6V到 42V之间的输入电压轨;提供低至 0.8V 的可调且高精确度输出电压;只需 3个外部电阻器和 4个外部电容器即可完成电源解决方案;具有很多保护设计:热关断、输入欠压闭锁、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并允许启动至一个预偏置输出;一个单个电阻器将开关频率调节至 1MHz;它无需外部庞大的电容和电感器,比原来用LM25XX/LM26XX电源电路占用PCB面积减少一半。接下来,我从官网下载了其它技术参考资料,用TINA进行简单仿真后,用临时的电路板做了一个测试小板,经过认真对比测试后,就开始将其作为一块DSP控制板的第一级供电核心,它能输出最大3A的电流,实际应用时,输出电流在2A一下,工作状态比较稳定。 不过这个芯片有点小贵,单片在50多元,是一个低端MCU的好几倍价格,是“高大上”DSP/FPGA的好动力,中低端的MCU芯片还是搭配LM25XX/LM26XX比较合适。
              下面是用临时电路板搭建的测试版:

                  

                  

                 

               故事二 《易电源的前世今生》短片的学习

              《易电源的前世今生》是由EEworld策划制作的短片,短片以写意的水墨风格配以诙谐幽默的讲解,让大家在轻松观看的同时了解易电源的发展史,体验易电源的强大性能。在看这个短片之前,对易电源的产品了解仅限于那么几种,也没有关心它的等级分类。看完这个短片后,结合自己的应用和官网的一些资料,对整个易电源产品家族才有了更深刻的认识。原来,自己关注的产品竟然横跨几代产品了。下面是短片的一些截图,对易电源产品不太了解的朋友,可以去多看看。

                

                

               

               

               

                  最后一张图片显示的产品具有很强的代表性,它具有很广的市场应用,可见性能是非常出色的。下面是我积累的易电源芯片型号,有已经使用的和将要使用的。

              

             目前常用的是5TO-220和TO-263两种封装的产品,最下面的型号是:

            LM2576HVT/LM2576T/LM2575T/LM2575S/LM2596T这些5TO-220直插式的DC-DC适合于PCB面积不受限的应用,面向通用型控制。

             最上面的芯片:LM2576S/LM2576HVS/LMZ10503/LMZ14203 是TO-263封装的产品,上图还少了一个LM2596S的芯片,这个都用到板子上了,现在手头没有剩余了。

             中间的器件比较小巧,采用VSSOP 封装的LM3481和第五代代表LM22676,采用8SO PowerPAD  带底盘散热封装。这两个器件适合微小型控制设备或手持设备,针对PCB面积敏感型应用。

             由此可见,易电源产品不光是“傻大黑粗”,还有“小巧玲珑”的特性。

              故事三  我曾有过向大家讲解易电源选型平台Webench的经历

              说到易电源的产品,不能不说一下TI 的WEBENCH设计工具,它 是TI为工程师进行电源设计所提供的一款设计和选型软件。这款设计工具包括功能强大的软件算法和视频接口,能够在短短的几秒钟内提供完整的电源、照明 和传感应用,从而让用户在开始设计前就能进行系统和供应链层面的价值比较。只需一点,就能让您的设计更为轻松简单。

               在WEBENCH设计工具中,专门提供了一个针对易电源的子模块,进入子模块,输入几个简参数,几分钟内就可以得到一个具体的易电源产品方案,真是有轻松有简单。

              


             去年在爱板网举办的Webench设计活动中,我分享了一些控制板电源设计产品,从而最近有幸参与了TI推广Webench的展会活动。在展会现场,通过图片讲解和实物展示的形式为大家分享Webench电源设计工具的完整设计流程,并通过软件演示讲解Webench的使用及TI电源产品的选择问题。在带去的实物中,有一个LM2576/LM2596和一个LMZ14203-ADJ模块,都是易电源系列产品。在遇到的观众中,有使用TI电源产品的高手,也有对易电源产品了解很少的朋友。通过实物演示和软件操作讲解,有些人还是表现出极大的兴趣。在空闲的时候,拍了两张照片:

            

               打印了几份电源设计报告,没想到一会儿就被拿没了,早知道多打印几份了

           

          

            中午人少了,拍一下观众。
            在展会上遇到了一个像我一样对LM25XX/LM26XX比较喜爱的易电源粉丝,我们交流了一些关于LM2596在大电流输出(2A)时导致芯片发热厉害的解决方法。


             故事四  我与易电源产品的亲密接触


             在10年前的某一天,当我的师兄向我推荐LM2575HV时,我对稳压电源的印象还停留在7805/7812/7824这些线性稳压器的产品中。通过LM2575HV这个电源芯片,让我重新审视了对稳压电源的认识,知道了DC-DC和线性稳压器的区别,使用电源时不再一根筋了。在工作后,除了比较高端控制板采用性能好,价格高的电源芯片外,这些LM25XX/LM26XX经常便随在我的左右。使用它们设计电源电路有非常大的优势:第一,电路设计简单;除了前后级电解电容,一个电感器,一个二极管外,再加入104普通电容就实现了电源转换,另外封装和引脚的配置增加了产品的通用性和替换性。通过这些产品很好地反应出易电源产品“易”字来。第二、成本低廉、购买容易;LM25XX/LM26XX这些产品价格通常在10元之内,有些价格甚至更低至2元。无论是电子大楼还是淘宝,还是代理商,这些都很容易购买,这也是其应用广泛的一大原因。第三,性能稳定;在使用7805这样的芯片,有时候操作不当,容易烧坏器件,甚至后级的MCU电路也无法避免。在采用LM25XX/LM26XX这样的芯片后,可以再用一级LDO,这样两级电源就增加了对MCU的保护。从使用今,也没有出现过 LM25XX/LM26XX被烧的经历,可见易电源产品的质量可靠性。下面是我用LM25XX/LM26XX产品设计的部分电路实物图:
                     

                     

                       采用LM2576/LM2575,输入:24V-33V,输出 5V

                                  

                      采用LM2575/LM2596,输入:12V-40V,输出5V。

                    

                    采用LM2596,输入:12V-40V,输出5V

                   

                    

                    采用LM2596:输入15V,输出5V。

                    稳压电源作为一个控制系统的动力核心,质量的好坏直接决定着系统的好坏,“牵一发而动全身”,在TI众多优秀的电源产品里面,易电源产品家族是一个非常易于使用,稳定性好的产品系列,作为一个易电源产品粉丝,希望易电源能以更好的性能和产品升级换代迎来其下一个25周年生日!易电源25周年生日快乐!

    附件:整篇文章PDF格式








    一个易电源粉丝和易电源的故事.pdf
  • 真忍不住要赞一下啊!你必得一等奖啊!

  • 在以往的工作中,使用过易电源LM2576,对易电源芯片的应用简洁,功能稳定,有一定的印象。

    易电源经过25年的发展,历经5代,用的产品也已经从双列直插过渡到PQFN,当初的简单、易用、可靠还是没有变。对于电源设计特别是开关电源的设计,一直是一个难点,需要做大量的工作和实验。使用了易电源,节省了选型及框架的设计工作。效率高,意义重大,省时省钱省心。

    易电源25年,祝你生日快乐。

  •  

            我与TI易电源的故事

    十年磨一剑,我们学会用器件解决问题。“十年磨一剑,霜刃未曾试。”古人诗以言志,犹如十年寒窗苦读一朝展露锋芒。而今的电子产品中,谈到历史,是否也会有一种产品数十年如一日的精心雕琢?答案是肯定的,有一个电源管理家族的产品,至今已有23年的历史,它就是德州仪器的“SIMPLE SWITCHER”电源模块系列,中文名为“易电源”。SIMPLE SWITCHER现在是一个庞大的家族,由几个系列的产品组成,从第一代到第五代,以及之后LMZ系列电源模块等许多的产品。而“易电源”这个名字,也是近年在中国越来越受到欢迎后起的崭新的名字。事实上,从1989年第一代LM257X到第三代LM267X三个系列在中国市场声名显赫,几乎是从诞生就进入到了中国,至今已经有20多年的历史,到今天依然有许多的客户在使用。后续推出的第四、第五代产品,以及SIMPLE SWITCHER电源模块LMZ系列,与之前产品相比发生了巨大的变化。这种变化来自于外界产品形态的变化,无论是工业、医疗还是通信和消费电子,产品的小型化和低功耗要求日益强烈,“易电源”家族的新成员在产品性能和尺寸上面都有很大提升,伴随着特殊的封装和强劲性能优势,SIMPLE SWITCHER“易电源”产品系列成为德州仪器的明星产品,每年有超过25000个客户订购这个产品。补偿电路、仿电流模式、可调的软启动和开关同步、低电磁干扰、集成电感MOS管……似乎从SIMPLE SWITCHER中我们找到了一个形容——“万千宠爱在一身”。这个“易电源”功能上可以说达到了一个极致。

                                                                                                            我与易电源的故事

    LMZ12001的负输出电压应用与LMZ12010模块应用

      送的套装里有两个赠送的芯片LMZ12001和LMZ12010 前者与DEMO板上的LMZ12002是同样的封装不同的最大电流值,LMZ12010是个大块头,最大10A输出。昨天参考应用手册AN-2027做了个LMZ12001的负输出电压应用的板子,和一个12010的板子,参考手册做的,稍有改动。

    LMZ12001发热小,所以做的是单面板,LMZ12010输出电流那么大,发热量估计也不小,所以做了个双面板,并且做了过孔。做出来了板子。 

       晚上焊接调试好了LMZ12001的反向应用电路板。一次性调试成功。

    其实所谓的反向,输出稳压-5V,只是用一个正常稳压输出5V的模块(比如调整输出为5V的LMZ12002的DEMO板),连接模块的Vout到电源地,连接模块的GND到负载,负载与电源共地。举例来说,在正常的场合下,假设输入Vin=11V,芯片地=电源地,芯片Vout=真实Vout=5V。在Vin不变的情况下,互换地与Vout的角色,使地平面上移,即使得芯片地=真实Vout、芯片Vout=电源GND,这时就相当于输入6V(对于电源地参考来说),对于电源地来说芯片Vout脚便是0V,而由于芯片的稳压功能使芯片Vout—芯片GND=5V,所以作为真实Vout的芯片GND相对于电源地或者芯片Vout来说是-5V。

     这是LMZ1200x或LMZ1420x通用EVM板的3D模型图,图示将板上GND接-Vout,Vo接GND。如此便可实现负电压输出。

     

     LMZ12010初试大电流输出 

    加大电流到大约1.8A时发现直流电源异常,电源有限制最大电流的功能,一般如果直接短路的话电源指示灯会由绿变红同时电源自动断开,但是今晚电源异常,灯是又红又绿,红绿同亮,板子发出滋滋声,起初以为是芯片出了问题,断电,触摸芯片,发现不热,降低输出电流后正常,提高后又异常,稍等了一会那个输入端滤波用的电感就呼呼呼冒烟了。这是烧坏后的电感,冒烟的地方就是左上角有点糊的地方。估计是把残留的松香烧冒烟了。我发现冒烟后立马断电,然后脑残地用手指摸了一下电感。顿时指头肚子烫白了一小块。怪自己疏忽了,没有查查电感的额定电流以及电阻是多少,以为没什么问题呢。这货真不算功率电感。

      这个模块可谓强悍得不得了,看我最后几条测试数据就知道了。因为实验室的稳压电源输出电流没法太大,所以到最后只有提高电压来提高输入功率。输出5、6A的时候,作为负载的瓷盘变阻器不能长时间上电否则会很热,有烧坏的危险。5A的时候上电30秒左右芯片温热,一点都不烫,负载那时候已经烫得不行了。变阻器最小也只有这些了,没法测6.5A以上的电流了。电流大了以后纹波也大得有些太明显了。可以通过增加滤波电容来减小纹波,但也牺牲了板面积。我在正面及背面加了4个100uF铝电容一个470铝一个47uF铝以及47uF 22uF 10uF 1uF瓷片各一个(详见前一个帖子3.2里的图片),获得现在这样的效果。

    下面为

    易电源LMZ12010、LMZ12001的两块板子原理图及pcb

    具体的链接:

    http://pan.baidu.com/inbox/i/2ntv6ZYL

    在TI 众多优秀的电源产品里面,易电源产品家族是一个非常易于使用,稳定性好的产品系列,作为一个易电源产品粉丝,希望易电源能以更好的性能和产品升级换代。迎来其下一个25 周年生日!易电源25 周年生日快乐!

    我与TI易电源的故事.doc
  •       对于TI的电源芯片来说,大家应该都不陌生。我也是TI电源的忠实用户,先后用过很多款TI的芯片。对于易电源的概念,刚开始比较模糊,以为只是TI电源的另一个称谓罢了。在学习过易电源的知识后,才知道易电源是TI电源的一个系列,以简易、高效著称。实际上,外围电路越简化,电源系统的稳定性才会大幅度提高。将大部分电源器件集中在易电源里面,外围只是增加少许阻容元件,形成电源系统,不仅可以减少设计师的工作量,更重要的是可以保证系统稳定输出。

         在去年eeworld论坛有幸学习了易电源,并申请易电源评估板进行测试。当时测试的是LMZ1050评估板。首先是demo板的设计,外观简单大方,元件很少,正符合易电源的“易”字,上手非常简单。针对LMZ1050的输出电压进行测试,默认输出1.8V,可以根据需要调节。当时测试输出电压3.3V,输出电流可以达到200多毫安。长时间工作温度在30度左右。

         相比于其他传统的电源芯片,易电源采用纳米技术,导致其体积小,效率高。上手容易,用起来特别方便。由于其损耗小,适当设计散热,其工作温度会比较低。相比于传统电源产品,易电源优势还是挺大的。只是现在看来价格还是比较高,可能会是目前限制其推广的一个瓶颈。

  • 一等奖:iPhone 5s  获奖者

    davy wang

    二等奖:京东1000元购物卡  获奖者

    fengye5340

    三等奖:小米盒子 + U盘  获奖者

    DeshineDeshine        en chen                         wen wen1  

    活跃奖:高级保温杯  获奖者

    lin Hisen                    yaohua he                    sun MR                    Youchu Wang                   shardis zuo 

    XP                             chen lan1                      小狮子                       joy joy                             HWX-555 

    lizhao xiao                Yong an                        Zhang guoqing       yuanWade Lin                  buer1209

    liu xinran                  Yi Liu4                           Wang Baizhang       ning gao1                        zhongzan tang  

    Stone Stone             dq pv                             hua huang4             SurfaceBook                    mulanshang

    xuanwei zhu             Qianyong Zhang            in zhang2                wenwen liu                      mingaoliumingaoliu    

    chuhui zeng1            kaka kaka                      liumin chen             weilong zheng                 zhaohui Feng

    shuaiwei feng           Richie                            qiaoyu wang           JiaChuang Chen               HUALONG TANG

    ge song                     heliang he                    chuntian wang        Alwin YE                           yu xie

    chaosong huang1     kaikai pan                    genzhai Peng           Yingying Tang                 pengquan pengquan

    参与奖:神秘Simple Switcher生日礼物  获奖者

    UESTC-WANG           remember                    Trunks CHEN            hui shen                         xiangkun xiangkun

    qihao chen                Ang Du                         zhang hong1            ken guo                          xueping pan 

    JUN YOU                   afei8856                       tianwen zhao            yanbin fu1                      yuan Meng Qing 

    xuewen chen1           Jacob Li                        hui guo3                   yuqian huangse              ZHANG QIANG ZHANG  

    cheng chen1              wenqiu chen                 j d9                           yanzi luo                         Rongcai Liang

    aaa aaa1                    bo zhou                        chaofei lv                  haitao Song                    houyun shi2

    huaangqi wu             Jack Tong                    JIAJIA LI                    jiawen liu                         jiemin Chen

    jinyu tao                   make make                   mary jack                 tom_yang                         pengshengquan pengshengquan 

    Wade W                    woson wang                liyu yang                   Xiaoang Oyang                shiganggang zhangshigang

    xiaodong cai            Yang Xu1                      yangyong shangguan                 binlong binlongyang

     

    NO.2:Webench设计分享就在Simple Switcher25周年

    一等奖:京东1000元购物卡  获奖者

    ge song

    二等奖:小米盒子 + U盘  获奖者

    HUALONG TANG       qiaoyu wang               fengye5340               wenzhong shen                sam Huang4

    wenwen liu                tom_yang                    buer1209                   ning gao1                        yanbin fu1 

    三等奖:户外专业冲锋衣  获奖者

    remember                  zhaohui Feng              minxue wan               genzhai Peng                   Stone Stone

    haitao Song               jiazhong rao               gxy                             minhui WAN                    xiaolin shen

    Richie                         yaohua he                   nwx8899                    shuhui chen                      chuntian wang 

    HWX-555                   yu xie                          mulanshang               shuaiwei feng                   wang hao1

    Wade W                     zhangtao zhangtao     hui guo3                    NI WANG                         huaangqi wu

    haiguo jiang              jinsheng zhang            lzlr                              wangkai                           YaFei Zhao 

    参与奖:2014年社区大厚笔记本 + 神秘Simple Switcher生日礼物  获奖者

    jing wang3               Xiangming Wang          rong jia1                     莫克                                  a736015 

    zewei chen                Youchu Wang               ken guo                       zhilin sun                         gavin.zhang 

    yunfei li1                  JiaChuang Chen            Wang Baizhang           Nancy rong                      Yingying Tang

    Wade Lin                  JiHua yang                    Yong an Zhang           shardis zuo                       yin zhang2

    kaka kaka                 Deshine Deshine           feihu zou                     jacky fang1                      xuanwei zhu

    bin li8                       jiaojiao long                 gan zhen                     zhongzan tang                 RAY DENG

  • 1)去年才开始接触

    2)用易电源应该是2013年参加电子设计大赛吧,当时是电源类题目,用UCC28019输出35V稳压,最大电流达到2A,可调功率因数的高功率因数的电源.说多了都是眼泪哎,基本要求都能达到.效果都很好,就是我们组单片机掉链子,最后去测的时候不可修复的程序死机,导致很多东西显示不出来,就拿了个安慰奖.和我们做一样的另一组最终拿了省一等奖.................今年的省赛电源类计划培训,要做LED调光的系统,参考TPS40210 datasheet上的恒流设计,在刚开始调试的时候也出了很多问题,各种纠结,各种发帖去寻求帮助.最后在热心大手和老师的帮助下将大问题都解决了.

    这里还有我前几天发的帖子:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/67559.aspx

    最终整个系统满足计划要求.

    3)从这两届电赛中,的确学到不少东西.慢慢具有去设计一些简单的应用的能力.感觉硬件设计与调试真的很锻炼人,刚开始很多时候出了问题又不知道怎么去找问题,再去解决问题.很多时候真的想放弃,但还是坚持下来了感觉TI的芯片对关键参数要求严格,对于我们学生实验室这是一个难度很大的考验,另一方面更是体现了TI易电源芯片的满足设计参数的高要求.