Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53,
最近一个项目想使用TPS75533KTT,但是由于是大电流应用不知道是否可用,想请教一下。
输入电压为5V时,输出为3.3V,此时压降为1.7V,按手册上最大电流5A计算,芯片上的发热功率为8.5W,
换算成温升即328℃(手册上的参数为底部不铺铜散热),已经远远超过芯片的工作温度。
这种情况我应该如何使用才能让芯片的电流达到5A呢?板子做好散热就行了吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
是的,此应用需要大量冷却才能实现此负载电流。 即使是热饱和 PCB 设计也不可能使该器件保持足够的冷却,因为热饱和 PCB 通常只能提供数据表中所见热阻的50%。 因此在最佳情况下,38.7 C/W 变为大约20 C/W,但仍然不足以使器件保持低温。 然后您需要某种形式的主动冷却,这通常会增加系统成本。
您可以使用可能需要外部 EMI 滤波器的开关稳压器,也可以使用并联 LDO,而无需 EMI 滤波器设计。 我们提供了新的配套资料,使并行 LDO 设计变得简单易行。 您需要3个 LDO 来散热。 建议使用3个 TPS7A53,而不是3个并联的 TPS755 LDO。 TPS7A53是一款比 TPS755具有更高性能的新型器件。 TPS755的1k 价格为2.9美元,而 TPS7A53的1k 价格为1.19美元。 有关并行 LDO 的详细信息,请参阅以下链接。 工程师在计算器中填写了一个示例,建议您可以从此着手开始:

Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors
Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast Resistors