This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI 您好
LM2576HVS-ADJ 应用中遇到问题 输入电容100uF /63V 电感100uH/3A; 输出电容2200uF 63v 肖特基SS34 ;输入 电源:48V 5A;
负载为 调压调速 风机 调节反馈段R2=33.2K R1=1K 无负载时 输出电压是1.23*(1+R2/R1);
为何风机运行时 输出电压下降到40.3V 左右?
风机最大电流 0.6A 48V
电路见附件
Thanks and best regards
你好,如果怀疑是感性负载的原因,可以使用电阻负载试试,看是否现象相同,谢谢。
至于负载变换的影响,你最好看一下你的反馈是否尽量短,测输出是板端还是线端,谢谢。