This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25756: BQ25756调试过程中的问题请协助解决

Part Number: BQ25756


Hi TI team,

客户调试出现以下疑虑需要协助解答,谢谢!

一:问题现象描述

芯片的寄存器读取数据正常,ACUV,  ACOV正常. 读取输入电压正常,电池电压正常。

CHARGE_STAT111 Charge Termination Done为充电截至状态,

P6: PG实际测量是低电平,读寄存器REG0x22_Charger_Status_2 Register的PG_STAT位是0.(应该是1)

实际芯片BQ25756的P7:  CE电平开机,芯片没有输出。

芯片的寄存器EN_CHG置1. BQ25756芯片无法给电池进行充电。

二:测试芯片工作不正常如下。

1:芯片P23:  DRV-SUP没有电。

2:P24:  REGN没有电。

3:P4:   STAT1低电平

4:P5:   STAT2 低电平

三:实际检测PCB发现下面的问题,请问下面的是否可能对芯片的正常工作有影响?

  • P36: FSW_SYNC脚悬空了。 

是否一定要接地?

  • P10: ILIM_HIZ脚悬空了。

是否一定要接地?

  • P29: ACN脚连接,PCB板上悬空了。

手工焊上。

  • P24: REGN脚与P23:  DRV-SUP脚未连接。

是否一定要把REGN和DRV-SUP连接上,中间串一个100R电阻。