N0.1:如图1所示,采用WENBENCH建议的设计,结果是输出电压与输入电压相差不到1V,无法升压。怎么解决呢?备注:设计目标是输入电压为:15V-60V,输出电压为60V,最大输出电流为1A。
NO.2:我是用万用表测量输出电压的,这样测量是否能够测到输出电压为60V?如果不能测到,那该用什么测量?
NO.3:在将LM5122引脚实际电压与Pspice直流偏置仿真对比,发现SLOPE有区别,实际:SLOPE=0V,仿真:SLOPE=1.2V。这个差异说明什么问题呢?
最后,我该怎么做才能升压?