This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5122: 输出电压与输入电压几乎相等,无法满足输出电压为60V的设计。

Part Number: LM5122


N0.1:如图1所示,采用WENBENCH建议的设计,结果是输出电压与输入电压相差不到1V,无法升压。怎么解决呢?备注:设计目标是输入电压为:15V-60V,输出电压为60V,最大输出电流为1A。

NO.2:我是用万用表测量输出电压的,这样测量是否能够测到输出电压为60V?如果不能测到,那该用什么测量?

NO.3:在将LM5122引脚实际电压与Pspice直流偏置仿真对比,发现SLOPE有区别,实际:SLOPE=0V,仿真:SLOPE=1.2V。这个差异说明什么问题呢?

最后,我该怎么做才能升压?

  • Hi

        电路完全按照webench仿真来的吗?

        请问芯片哪里买的?  另外是否有做启动测试(轻载启动),驱动信号是否有出来过?

  • (1)电路不是完全按照仿真来的,以下是和仿真给出的参数不一样的参数:

    电感 47uh,2.6mohm,额定电流8.6安;

    Ruvt=50k,Ruvb=5.1k;

    Cbst=110nf

    Dbst  Vrrm=150V,最大偏置电流:2A

    电解电容 33uf

    MOS 管 IDS=110A,VDS=80V

    (2)芯片是在立创商城买的

    (3)我不确定我做的测试是否算轻载启动测试,我是这样做的,我把芯片上的引脚SS,VCC,HO,LO,SW的对地波形图测了一遍。请见下图

    (4)怎么看驱动信号呢?方法是什么呢?

  • HI

        建议严格按照仿真电路来,例如Cbst=110nf, 不建议比仿真小,可以略大。

        电感感值可以差不多,但是饱和电流一定要足够。

        芯片不建议在电子商城上购买,建议直接找TI购买(或者申请样片),也可以找你们长期合作的渠道商购买。一定要保证芯片质量,坏的芯片再怎么调试也难以正常输出。

  • (1)如果是严格按照WEbench的建议执行,那电阻的功率和误差,电容的ESR都要和WEBENCH建议的一样吗?

    (2)total derated cap 是什么意思?

    请看图片中黄色部分

  • Hi

        也不是要完全一样,一些重点的位置需要注意,例如输出电容大小和ESR,  补偿电路,以及Cbst等。

        精度实际上可以放宽的。主要是反馈要注意选择1%精度,其他还好。

        total derated cap 总电容值。

  • 1.我更换了另一家供应商的芯片。结果是输出比输入大1V左右。原先是输出比输入小1V左右;

    1.1电子负载调成定电流模式对吗?

    1.2Power Supply的最大电流输出为5A是否是无法升压的原因呢?

    2.请看一下BOM表中的第23行(Cvin)电容是470uf ,total derated cap 是210uf,这该怎么连接才能做到呢?(其实第22行也是这样:总电容值比单个电容小)

    3.你说的输出电容仅仅指Cout,不含Coutx对吗?

    4.轻载启动测试怎么做呢?驱动信号是否指HO,LO引脚对地波形呢?

  • HI

        启动测试,就是启动Vin或者EN,用示波器测试驱动信号。

        测试时是否带载?建议轻载测试。

        输出电容容值,以及ESR差不多就行, 输出电容就是Cout。

        

  • 1.驱动信号就是HO.LO的对地波形是吗?

    2.我接了定电流模式的负载。这算是轻载吗?

    3.下图中蓝色圈出的部分算输出电容吗?

  • Hi

       是的,测试驱动波形。

        负载接电子负载是可以的,要用电压模式。