Part Number: BQ25792
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: BQ25792
您好
1,VAC2,VAC1请参考数据手册的表 7-1. Pin Functions
2,BQ25792EVM 用户手册 BOM 显示了 EVM 上 FET 的型号。建议使用与这些规格相似的 FET。由于 FET 仅用作开关,因此需要关注的名称规格是 RDSon 和 VDSmax。
6038.BQ25790_BQ25792_BQ25672_V1p0_Schematic Checklist (1).pdf
3,4请参考下面schematic checklist
5, R13 0.01ohm建议使用
1、关于问题1,现在是发现DS中7-1. Pin Functions,描述如果不用ACFET&RBFET需要接到VBUS,但DS中给出的参考应用设计中,此种情况下,实际没有接到 VBUS(PAGE127),存在矛盾,请帮忙确认?
2、关于问题2,FET的电流不关注吗?我们现有设计电池充电电流小于3A
3、关于问题4,或者换一种问法,AGND和PGND不分割接在一起会有什么问题呢?BQ25792会不能工作吗?
4、请问R13 0.01ohm这个电阻的作用是什么?在 shematic checklist中没有用到,但EVM中有用到;