This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25792: 原理图check

Part Number: BQ25792
您好!附件为我们关于BQ25792的原理图设计初稿,我们是用的锂聚合物电池2cells(max 8.7V,6000mA),单输入,需要给系统供电,当插上适配器时,希望适配器供电,拔掉适配器,电池来供电;请帮忙check下,谢谢!
       另外,还有如下疑问:
       1、VAC1/VAC2是否需要接到VBUS?
       2、shipFET选型参数?我看TI BQ25792 EVM上选用的FET为60A,FET选型参数电流一定要60A吗?我们现在用的CJM3005,30V/5A是否可以?
       3、TS电阻R6513/R6514阻值选取?
       4、AGND与PGND需要区分吗?现设计中都是一个GND?
       5、EVM中R13 0.01ohm是否必要?
  • 您好

    1,VAC2,VAC1请参考数据手册的表 7-1. Pin Functions

    2,BQ25792EVM 用户手册 BOM 显示了 EVM 上 FET 的型号。建议使用与这些规格相似的 FET。由于 FET 仅用作开关,因此需要关注的名称规格是 RDSon 和 VDSmax。

    6038.BQ25790_BQ25792_BQ25672_V1p0_Schematic Checklist (1).pdf

    3,4请参考下面schematic checklist

    5, R13 0.01ohm建议使用

  • 1、关于问题1,现在是发现DS中7-1. Pin Functions,描述如果不用ACFET&RBFET需要接到VBUS,但DS中给出的参考应用设计中,此种情况下,实际没有接到  VBUS(PAGE127),存在矛盾,请帮忙确认?

    2、关于问题2,FET的电流不关注吗?我们现有设计电池充电电流小于3A

    3、关于问题4,或者换一种问法,AGND和PGND不分割接在一起会有什么问题呢?BQ25792会不能工作吗?

    4、请问R13 0.01ohm这个电阻的作用是什么?在 shematic checklist中没有用到,但EVM中有用到;

  • 另外,关于该芯片还有如下问题需要请教下:

    1、该芯片工作原理,是通过VBUS输入电源在为系统供电(SYS引脚)时,也同时能给电池充电吗?有适配器接入的时候,电池不放电,只有适配器拔掉,电池才会给SYS供电,是这样吗?

    2、D+/D-引脚不用的话,可以悬空吗?

    3、电池放电时,芯片是根据什么机制停止放电的?是监测电压还是容量?这个停止放电点是可以设置的吗?

  • 您好

    1,是的

    2,不用可以悬空,芯片D+,D-会检测为未知适配器。

    3,如果电池电压低于系统最小电压就是会停止放电。这个值不能设置。

  • 您好!

    1、关于D+/D-的接法还有些疑问,如果我是普通适配器(非USB)输入接到VBUS,D+/D-是悬空吗?该如何接法?另外,我看checklist上说D+/D-如果悬空,则检测为未知适配器,且IINDPM=3A,Ilim_HIZ被钳位在最大输入电流了,如果所选用适配器最大电流小于3A,但完全满足系统功率需求,BQ25792会正常工作吗?还是说芯片获取不到3A电流,就不工作了呢?

    2、您回复的第3点中说的系统最小电压,是指Vsysmin吗?

  • 您好,D+/D-悬空是检测为未知适配器

    如果所选用适配器最大电流小于3A,但完全满足系统功率需求,BQ25792会正常工作吗?

    会正常工作。