Part Number: BQ25792
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: BQ25792
您好
1,VAC2,VAC1请参考数据手册的表 7-1. Pin Functions
2,BQ25792EVM 用户手册 BOM 显示了 EVM 上 FET 的型号。建议使用与这些规格相似的 FET。由于 FET 仅用作开关,因此需要关注的名称规格是 RDSon 和 VDSmax。
6038.BQ25790_BQ25792_BQ25672_V1p0_Schematic Checklist (1).pdf
3,4请参考下面schematic checklist
5, R13 0.01ohm建议使用
1、关于问题1,现在是发现DS中7-1. Pin Functions,描述如果不用ACFET&RBFET需要接到VBUS,但DS中给出的参考应用设计中,此种情况下,实际没有接到 VBUS(PAGE127),存在矛盾,请帮忙确认?
2、关于问题2,FET的电流不关注吗?我们现有设计电池充电电流小于3A
3、关于问题4,或者换一种问法,AGND和PGND不分割接在一起会有什么问题呢?BQ25792会不能工作吗?
4、请问R13 0.01ohm这个电阻的作用是什么?在 shematic checklist中没有用到,但EVM中有用到;
您好
1,是的
2,不用可以悬空,芯片D+,D-会检测为未知适配器。
3,如果电池电压低于系统最小电压就是会停止放电。这个值不能设置。
您好!
1、关于D+/D-的接法还有些疑问,如果我是普通适配器(非USB)输入接到VBUS,D+/D-是悬空吗?该如何接法?另外,我看checklist上说D+/D-如果悬空,则检测为未知适配器,且IINDPM=3A,Ilim_HIZ被钳位在最大输入电流了,如果所选用适配器最大电流小于3A,但完全满足系统功率需求,BQ25792会正常工作吗?还是说芯片获取不到3A电流,就不工作了呢?
2、您回复的第3点中说的系统最小电压,是指Vsysmin吗?