This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ28Z610-R1: BQ28Z610-R1

Part Number: BQ28Z610-R1
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ28Z610

BQ28Z610-R1电量无法更新,一直是100%。我这边把GG文件上传给你这边,请帮忙看一下什么原因。ID为7349.谢谢!

DRT-31K1008.gg.csv

  • 您好,请将register画面发过来看一下RM  和FCC的值。

  • 目前在充电中,但是一直显示100%

  • 您好,画面上看FCC一直是0,所以RSOC不更新,您的CHEM ID是否通过GPCCHEM tool 帮助您计算。

  • 6622.GPC_report.txt
    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    Chemistry ID selection tool, rev=2.54
    Configuration used in present fit:
    ProcessingType=2
    NumCellSeries=1
    ElapsedTimeColumn=1
    VoltageColumn=2
    CurrentColumn=3
    TemperatureColumn=4
    Best chemical ID : 7349 Best chemical ID max. deviation, % : 0.98
    Summary of all IDs with max. DOD deviation below 3%
    Chem ID max DOD error, % Max R deviation, ratio
    7349 0.98 0.31
    2939 1.12 0.51
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    我试过3个ID,都是一样

  • 帮忙看一下,这个是电路图,单节电池的,两节电池之前没有出现这些问题

  • 感觉不是ID问题,因为我不变ID,复位一次就是100%,只要复位就会变成100%

    毕竟这个肯定还需要更加电压来判定相对容量的。而且总是发现PACK pin voltage比BAT pin voltage及Cell 1 voltage 要高很多。这样很容易进入保护状态。

  • 您好,请确认QMAX是否更新,如果电池未充电或放电,这些值往往会报0。 是否已经制作golden 文件? 如果没有,可以在下面找到完成此操作的过程:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua777 

  • 但是我这个版本好像不需要制作golden文件。上面没有制作golden文件的按钮,其他的版本是有的。很奇怪。

  • 我先按要求去做循环

  • 您好,固件版本不同BQstudio会有些按键区别。可以通过firmware 按钮导出golden文件。

  • 参考使用手册,在设置[FAST_QMax_LRN] = 1的时候, 会变为06.但是还是04.

    这个太奇怪了。

  • 您好,update status是学习成功才会更新。当更新状态 = 06 时,Fast_QMax_LRN使能表示在学习周期期间启用快速 QMax 。

  • 现在有一个问题是,只要去掉IIC通讯,等2分钟后就不能充电,插上通信就立马能充电。这个有开关设置吗

  • Bq28z610能通过固件升级到BQ28Z610-R1吗

  • 您好

    只要去掉IIC通讯,等2分钟后就不能充电

    请确认SLEEPCHG的设置

    Bq28z610能通过固件升级到BQ28Z610-R1吗

    可以通过固件升级到BQ28Z610-R1

  • 现在状态能更新了,但是碰到一个怪异的问题,就是registers中的charging  voltage 和charging current显示的竟然是rec temp charging.这个非常怪异,和之前的一下IC完全不一样。见附件,这个大概是什么原因造成的。

    谢谢

    问题点.pdf

  • Cell 1 Chg Voltage at EoC

    Cell 2 Chg Voltage at EoC

    你看一下这两个位置的参考不对,填上电芯的充电上限电压。

  • 您好,这两个参数是充满电的充电电压。

    rec temp charging请参考TRM 4.4 Charging Current

  • 现在还有一个问题没有解决,就是无负载的时候,输出电压比如是4.1V,但是无负载时,电压会掉落到3.3V左右,一带载超过阈值电流就可以恢复,应该是充电mos关闭了,这个在哪里可以设置。

  • 您好,

    无负载的时候,输出电压比如是4.1V,但是无负载时,电压会掉落到3.3V左右,一带载超过阈值电流就可以恢复,应该是充电mos关闭了

    电压掉落看一下register画面有什么异常。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。