你好
设计条件:16-75 VIN,Vin normal=48V,12.6V输出,10A,外部MOS
1. 用的TI LM5148,发现当输入电压低于32V时,无输出,SW 自激振荡了,当把输入电压调高超过 33 34时,输出大概率会正常的,需要等待一定时间,这个可能是什么原因?
2. 但输出正常时,把VIN从 16-60V之间来回调整,输出一直都是正常的
3. 输出不正常时,PG输出为低,有时会输出高脉冲,仍然是不正常的。
4. 当前基本是空载模式,基本上属于单板调试模式,板上有个12转3.3V的DC/DC,和MCU小系统,功耗比较低的
VIN 18V current: Iin 45mA
VOUT 4.14V
VDDA 4.98V
VDDX 0V,改为接GND
VCC 5V,PG为低
发热基本没有
EN 17.8V,拉高到VIN
波形:黄色为SW 蓝色为HO


黄色为SW 蓝色为LO

输出正常时的SW和ripple,VIN=35V
长时间空载工作,发热明显


调试情况
EN直接上拉到VIN,通过100K,没有效果
CNFG改为39K,40.2K,没有效果
VCCX接地,不在从DC/DC 5V取电,没有效果
SW加RC接地
从10欧姆 2.4欧姆 1.1R 0R
C从10nF 1.5nF 470pF 100pF 20pF
1.1R+20pF效果,电压超过一定数值后,启动成功率高
电路图:

PCB图: