This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
设计条件:16-75 VIN,Vin normal=48V,12.6V输出,10A,外部MOS
1. 用的TI LM5148,发现当输入电压低于32V时,无输出,SW 自激振荡了,当把输入电压调高超过 33 34时,输出大概率会正常的,需要等待一定时间,这个可能是什么原因?
2. 但输出正常时,把VIN从 16-60V之间来回调整,输出一直都是正常的
3. 输出不正常时,PG输出为低,有时会输出高脉冲,仍然是不正常的。
4. 当前基本是空载模式,基本上属于单板调试模式,板上有个12转3.3V的DC/DC,和MCU小系统,功耗比较低的
VIN 18V current: Iin 45mA
VOUT 4.14V
VDDA 4.98V
VDDX 0V,改为接GND
VCC 5V,PG为低
发热基本没有
EN 17.8V,拉高到VIN
波形:黄色为SW 蓝色为HO
黄色为SW 蓝色为LO
输出正常时的SW和ripple,VIN=35V
长时间空载工作,发热明显
调试情况
EN直接上拉到VIN,通过100K,没有效果
CNFG改为39K,40.2K,没有效果
VCCX接地,不在从DC/DC 5V取电,没有效果
SW加RC接地
从10欧姆 2.4欧姆 1.1R 0R
C从10nF 1.5nF 470pF 100pF 20pF
1.1R+20pF效果,电压超过一定数值后,启动成功率高
电路图:
PCB图:
Hi
建议你先用webench在线仿真确认一下电路(点击芯片datasheet第一页的webench链接: WEBENCH® Power Designer)
一般sw脚振铃是需要特别注意SW脚的layout, 建议你严格参考datasheet说明。
HI
你是指增加假负载吗?
增加SW snubber有效果,说明SW layout上有欠缺。
Hi
如果增加假负载有改善,建议确认一下comp补偿。
电路可以借助芯片webench确认(从datasheet webench链接进入),layout按照芯片参考和说明做即可。
Hi
官网上没有webench,但是可以从芯片datasheet内进入(点击datasheet里的链接进入即可)。
webench当前还不支持LM5148的仿真
就是通过datasheet上的链接过去的,https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator?base_pn=LM5148&origin=ODS&litsection=features
填写了输入 输出需求,然后选择LM5148
这里也可以看出LM5148 5149还是不支持仿真