This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5148: DC/DC SW自激振荡,无输出,PG为低

Part Number: LM5148


你好

设计条件:16-75 VIN,Vin normal=48V,12.6V输出,10A,外部MOS
1. 用的TI LM5148,发现当输入电压低于32V时,无输出,SW 自激振荡了,当把输入电压调高超过 33 34时,输出大概率会正常的,需要等待一定时间,这个可能是什么原因?
2. 但输出正常时,把VIN从 16-60V之间来回调整,输出一直都是正常的
3. 输出不正常时,PG输出为低,有时会输出高脉冲,仍然是不正常的。
4. 当前基本是空载模式,基本上属于单板调试模式,板上有个12转3.3V的DC/DC,和MCU小系统,功耗比较低的

VIN 18V current: Iin 45mA

VOUT 4.14V

VDDA 4.98V

VDDX 0V,改为接GND

VCC 5V,PG为低

发热基本没有

EN 17.8V,拉高到VIN

波形:黄色为SW 蓝色为HO

黄色为SW 蓝色为LO

输出正常时的SW和ripple,VIN=35V

长时间空载工作,发热明显

调试情况

EN直接上拉到VIN,通过100K,没有效果

CNFG改为39K,40.2K,没有效果

VCCX接地,不在从DC/DC 5V取电,没有效果

SW加RC接地

从10欧姆 2.4欧姆 1.1R 0R

C从10nF 1.5nF 470pF 100pF 20pF

1.1R+20pF效果,电压超过一定数值后,启动成功率高

电路图:

PCB图: