This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS62153: TPS62153芯片使用一段时间后突然损坏短路

Part Number: TPS62153


我们公司的一款产品使用TPS62153的做12V转5V供电,长时间使用后发现大量TPS62153芯片损坏,12V、5V均对地短路。看到有个帖子是同样现象,想询问一下具体的原因,好做进一步的改善。

  • 您好,

    关于您这个问题,可能的原因就太多了,我只能根据我的理解和您一起讨论一下,供您参考。

    首先,损坏的概率有多大,比如100个板子,有多少个出现了损坏?

    可能的原因,可能性比较大的,负载端有没有冲击电流过大的情况,设备是否频繁上电,断电,上电过程是最容易发生冲击电流过大的。

    板子有没有保险丝,没有的话,可以考虑追加保险丝,看看是不是保险丝会烧掉,侧面验证过流的发生。

    板卡使用环境,有没有高温,高湿度,这样的恶劣环境,也是损坏的易发因素。

    确实不是一下就能锁定原因,只能是一点点排查。

    谢谢

  • 目前基本上是使用长时间后必损坏的,损坏已经有几十片了。设备是存在频繁上电、断电的情况。上次描述有误,更多的损坏芯片是SW引脚对PGND引脚短路,其他引脚无此现象。我想问一下负载端冲击电流过大,一般是由什么引起的,还是我们使用的电路参数存在问题。下面是我们的电路图,期待您的回复。

  • 负载端冲击电流过大,这个原因很多,我仅仅谈谈个人的理解,和您一起探讨。

    首先,如果负载的输入电容过大,上电瞬间给电容充电,肯定是引起大电流的一个原因。

    还有就是,负载上电的时序控制,比如CPU电路,刚上电是否有足够长的复位时间,等系统稳定了再工作,这样CPU的消耗电流相当于软起动,对电源的冲击电流缓解有帮助。