我们公司的一款产品使用TPS62153的做12V转5V供电,长时间使用后发现大量TPS62153芯片损坏,12V、5V均对地短路。看到有个帖子是同样现象,想询问一下具体的原因,好做进一步的改善。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们公司的一款产品使用TPS62153的做12V转5V供电,长时间使用后发现大量TPS62153芯片损坏,12V、5V均对地短路。看到有个帖子是同样现象,想询问一下具体的原因,好做进一步的改善。
您好,
关于您这个问题,可能的原因就太多了,我只能根据我的理解和您一起讨论一下,供您参考。
首先,损坏的概率有多大,比如100个板子,有多少个出现了损坏?
可能的原因,可能性比较大的,负载端有没有冲击电流过大的情况,设备是否频繁上电,断电,上电过程是最容易发生冲击电流过大的。
板子有没有保险丝,没有的话,可以考虑追加保险丝,看看是不是保险丝会烧掉,侧面验证过流的发生。
板卡使用环境,有没有高温,高湿度,这样的恶劣环境,也是损坏的易发因素。
确实不是一下就能锁定原因,只能是一点点排查。
谢谢
负载端冲击电流过大,这个原因很多,我仅仅谈谈个人的理解,和您一起探讨。
首先,如果负载的输入电容过大,上电瞬间给电容充电,肯定是引起大电流的一个原因。
还有就是,负载上电的时序控制,比如CPU电路,刚上电是否有足够长的复位时间,等系统稳定了再工作,这样CPU的消耗电流相当于软起动,对电源的冲击电流缓解有帮助。