This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28950问题

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

输出50V/10A
输出50V/30A
输出50V/50A
输出50V/70A
输出50V/80A
死区时间很小,功率不敢再加了。
 
       现制作电源输入三相PFC输出电压+700V输出50V/125A电源,采用UCC28950控制的移相全桥软开关拓扑,开关频率设定66KHZ,电源 使用时的输出功率是50V/100A,变压器选用双EE65,总的Ae=1072mm2,变压器变比202,开关管选用IXFB52N90Coss=1180PF,两只并联,全桥共8只。谐振电感用PQ50-50磁材,设定滞后臂进入ZVS在输出电流为50A,电感量45uH
       请问UCC28950的管脚DELABDELCDTMINRSUMDCMADEL该如何设定?CS脚峰值电压是在2V时关断输出吗?TMIN DCMADELCS在设计时有什么关联?在本设计中这些参数如何选?
       电压模式是从VREFRSUM的电阻值取多少?
                                                           谢谢
                                                        2012-4-11
 

                                                          谢谢

                                                       2012-4-11

50V125A.doc
  •  

     

    TMIN用来设置最小占空比。具体设置方法是在该引脚与GND之间下拉一颗电阻。公式请参考datasheet的18页。

    RSUM用来选择反馈模式是电压模式还是电流模式。如果是电压模式,需要上拉到Vref,上拉电阻的值决定了cycle-by-cycle保护的值;如果是电流模式,需要下拉到GND,此时该电阻出了cycle-by-cycle,还用作斜坡补偿。而相关的公式在datasheet中有详尽描述。

    DCM用来设置同步整流与非同步整流的切换的值,包括回滞。公式参考datasheet的22页。

    DELAB DELCD和ADEL用来设置死区时间,在datasheet的14页有详细描述。

    电压模式下,CS关断输出的电压时2V;但在电流模式下,CS引脚会叠加一个补偿电压,此时,有可能CS还未达到2V,输出就已经关断。因为内部关断输出的阈值是2V。datasheet的22页有详细的框图。

    电压模式时,斜坡添加到了cycle-by-cycle,因此,要考虑负载来决定斜坡的值,防止驱动被提前关断。

  • 文档中变压器初级电压波形是怎么产生的?是和什么参数有关?