This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC24612: 驱动延迟关断、驱动高电平低于额定值,导致mos直通

Part Number: UCC24612


器件型号:UCC24612-2DBVT

问题描述:使用UCC24612-2DBVT做全桥同步整流,当系统输出空载时,驱动产生延迟关断,表现为驱动波形占空比不固定,来回大范围抖动,导致mos整流桥轻微直通。

进一步测试发现,当所用mos输入电容Ciss为6nF时,驱动高电平为正常的9.2V,驱动波形正常;当所用mos 输入电容Ciss为16nF,测试芯片VREG为正常的9.2V,但是驱动gs高电平仅为为VGH=7.2V(低于规格书VGH min:8.55V),部分芯片产生上述驱动占空比抖动,并导致直通。

改进测试后发现,增加驱动电阻,也会导致驱动高电平低于规格书VGH min=8.55V,继续增大驱动电阻,VGH降低到4.2V左右。

所以,有如下问题请教:

1、如果要保证 UCC24612-2DBVT  VGH不低于规格书中最小值8.55V,支持mos Ciss的最大值是多少?

2、UCC24612-2DBVT  RSOURCE值为5.7~10Ω,mos 内部G极电阻1.4Ω,保证IVGPU不超过1A,不同Ciss下推荐的驱动电阻Rg是多少(根据上述测试结果,Ciss、Rg越大,VGH越小)

3、当驱动高电平VGH=7.2V时,只有部分芯片产生异常(占空比宽范围抖动),即部分芯片出线不良,占比约25%,出现此不良的原因是什么?a)芯片设计缺陷:VGH低于VGH min:8.55V,有一定概率出现不良?2)芯片来源不可靠,部分芯片存在质量问题

期待您的专业答复,谢谢!

  • 您好

    请等待我们的回复。

  • 时刻关注中,如果有结果劳烦尽早回复,感谢!

  • 对于您的问题1:
    VGH规格不是最低输出电平规格,而是最高箝位电平规格。由于栅极驱动输出VG由REG电压供电,这意味着VGH不能高于REG电压。最小REG电压(未过载时)为8.55V。
    但VGH可能低于REG电压,具体取决于连接到VG引脚的电路。
    关于问题2:
    您如何测量VG电压?使用示波器还是数字万用表(DMM)?
    如果您使用的是数字万用表,则测量的电压将是一个平均值,具体取决于占空比,这是无效的。
    请使用示波器并提供不同测试条件下的波形。
    另请提供SR MOSFET和SR控制器电路的示意图。

  • 1、VG电压通过示波器读取,是驱动PWM的高电平,不是平均值。下图是继续增加驱动电阻到20Ω的波形,驱动高电平已下降到3.9V。如果Ciss取16nF,不额外增加门极电阻,高电平为上述7.2V(Vreg实际测试有9.2V)。

    SR MOSFET 型号为IPT015N10N5,SR电路如下,四个mos组成一个全桥整流滤波电路,空载输出电压35V左右。

  • 感谢您提供波形和原理图。 他们帮了很多忙。

    您正在驱动的MOSFET (IPT015N10N5)是一个巨大的设备。 对于UCC24612来说,它可能太大,无法稳定可靠地驱动

    UCC24612不会强制1A驱动电流打开MOSFET。 SR驱动器设计为允许大约1A峰值源电流流向MOSFET栅极,前提是栅极驱动回路的总动力足够低,足以允许

    开路VG电压=参考电压= 9.4V (典型)。 当MOSFET Vgs = 0V时,9.4V/20R只允许0.47A峰值电流。 任何额外的串联电阻将进一步降低此峰值。

    在RG = 20R的情况下测量3.9V脉冲放大(在屏幕截图中)意味着测量的电压为MOSFET引脚处的Vgs,而不是SR控制器处的VG-VS
    因此,我认为VG源电流=(9.4V - 3.9V)/20R = 0.275A峰值进入MOSFET栅极引脚。 通常,此电流会为FET的Ciss充电,但大部分电流会被极高的CRS容量转移到漏极。 您必须查看VDS波形dv/dt,以找出开启过程中有多少栅电流进入漏极。 由于Ciss电压(Vgs)在1us接通时间期间没有多少上升,我认为极少的VG电流将为栅极容量充电

    SR控制器的驱动器显然不足以在高开关频率下自行驱动此尺寸的MOSFET
    每个UCC24612的限制可能因部件而略有不同,因此您会看到占空比抖动和脉冲宽度异常的原因
    这些不是由于设计缺陷造成的。 它们是由于控制器在MOSFET上的应用不当造成的。

    我认为您需要为VG输出添加缓冲器,以便为MOSFET提供更高的栅极电流。

  • 感谢您的详细分析,从理论上进行了详细的论证,但是部分分析和实际现象不太吻合,说明如下:

    1)当外置驱动电阻即图中R1为0Ω时,MOSFET (IPT015N10N5)  Vgs高电平为7.2V,UCC24612 Vg-Vs(1脚-2脚)高电平也是7.2V,不等于Vreg(3脚)典型值9.4V。如果考虑UCC24612 内部自身 RSOURCE 5.7(typ)~10Ω(max),是否可认为VG源电流为(9.4V-7.2V)/4.7Ω=0.468A电流流入栅极?

    2)MOSFET (IPT015N10N5)的Crss为80pF(tpy)/140pF(max),该电容吸收栅极电容是否会占绝大部分?

         此外,实际测试中,去掉R1,即MOSFET 的G极、UCC24612之间开路时,测试 UCC24612 Vg-Vs(1脚-2脚)驱动,波形正常无抖动,幅值为9.4V,在 UCC24612 Vg-Vs(1脚-2脚)并联14.7nF电容(10nF+4.7nF,接近MOSFET (IPT015N10N5) Ciss 14nF(typ)),此时Vg-Vs电压也是7.2V。由于此时Vg与mos G极已经断开(R1 已空贴),是否可以认为Vg电压减小为7.2V,与Crss无关联?

    3)约1/5的芯片会出现驱动抖动,导致异常,更换新芯片后驱动恢复正常,是否有方法对正常的芯片(即驱动不会抖动,脉宽正常)进行筛选?在PCBA之前,筛选出正常的芯片。

    4)缓冲器电路有推荐的电路或器件吗?(直接使用栅极驱动芯片做缓冲,会导致MOSFET (IPT015N10N5) 50mV的软开关功能失效,导致反复关断)

    非常期待您的专业答复。

  • 您好

    动态开关电流和静态测试条件电流之间存在差异。
    UCC24612栅极驱动器是一个由双极晶体管和CMOS晶体管组成的复杂电路。
    高驱动不仅仅是一个5.7R的上拉电阻。Rsource是高压侧驱动器在负载20mA时的输出阻抗。
    这导致电压降低于Vreg 0.114V。
    在不同的负载电流和电压条件下,驱动电阻将是另一回事。
    高压侧驱动器被指定为提供高达1A的峰值电流,但没有指定确切的条件。最有可能的是,在MOSFET的Vgs处于米勒平台的短暂间隔期间。该峰值电流不可持续太久,因为该电流来自REG引脚电容器,REG引脚稳压器的电流限制为42mA。对于小型MOSFET,驱动它们通常没有问题。

    正如您的测试所示,对于~15nF的VG负载,可能会出现问题。
    我之前应该问过,但当栅极驱动为7.2V或更低时,你能测量Vreg和VDD(在示波器上)吗?
    如果这些电压中的一个或两个显著下降,那么这可以解释VG电压低的原因。
    对于缓冲电路,我建议使用通常的NPN/PNP totem-pole buffer。这样,即使在软开关功能期间(有时称为“比例栅极驱动”),缓冲器的发射极电压也会随着VG电压的Vbe下降而跟随VG电压。

  • 非常感谢您的专业解答。

    1)我之前应该问过,但当栅极驱动为7.2V或更低时,你能测量Vreg和VDD(在示波器上)吗?

    ---VDD的波形没有记录,VREG波形有记录,前面所述都是基于示波器的测试数据,VREG波形如下(通道2蓝色波形),电压为稳定的9.3V;通道1为对应UCC24612输出的驱动波形,高电平为7.2V~8.55V之间。

    2)对于缓冲电路,我建议使用通常的NPN/PNP totem-pole buffer。

    ----该方案已进行测试,改善显著,高电平7.2V问题、脉冲宽度抖动已解决,但是关断时驱动波形幅值有轻微震荡(UCC24612的VG-VS驱动电平在关断时上下轻微震荡,同时图腾柱输出也存在该震荡),需要进一步测试。