Other Parts Discussed in Thread: BQ25750
工程师你好,在使用TI提供的BQ25750EVM文件自行打板以及贴片后,我们进行测试。在不使用PC端编程的情况下,采用评估板默认的状态下进行测试,系统负载端和电池连接端无接入,输入端采用直流电源输入25V,用万用表测得电池端(J3)电压约为10V左右,与BQ25750EVM默认输出电压29V不符,并根据输入电压的不同输出电压也有变化,而且FB引脚电压远没有说明文件中的1.5V。
后续我们将直流电源和电子负载并联接入电池端,其中电子负载采用恒流模式,恒流值与并联的直流电源的限流设置值一样,并通过调节直流电源的电压来模拟电池电压,使评估板工作在相应阶段,通过这种方法来测试评估板的充电电流。评估板输入电压还是25V,发现在调节接在电池端的直流电源的电压低于10V时,有几十毫安的充电电流,一旦接在电池端的直流电源的电压高于10V,就没有充电电流。然后将接在电池端的直流电源的电压调为15V时,此电源电压上不到15V实际上到10V左右,跟空载时接输入电源时测得充电电压一样。
想问一下,这个问题是怎么造成的,或者说有什么方法进行测试可以找出问题所在?